電流センストランスの巻数比は、電力用トランスと比較して入出力比を表していないことに注意する必要があります。パワートランスとは異なり、電圧から電圧に変換するのではなく、電流から電圧に変換するものです。これらは入力電流に比例した電圧を出力しますが、10:1の電流検出トランスは10アンペアで1ボルトを出力するというわけではありません。
237-2080-NDは10:1 電源トランスの一般的な例で、AC120Vの入力を必要とし、AC12Vの出力を発生するため、入出力比は巻数比に比例します。

しかし、電流センストランスの場合、入出力比は巻数比以外の要素に依存します。 一般に終端抵抗(または負荷抵抗)と呼ばれる負荷の抵抗値は、回路設計に基づき、推奨データシートの仕様に従って計算する必要があります。
抵抗値は100Ωが一般的ですが、約10Ωから5kΩまで広く及びます。一般に、負荷抵抗の値は、動作が最適化されている推奨値程度にとどめておくのがよいでしょう。その範囲外では、リニアな応答が得られなくなり、トランスが飽和する危険性があり、すぐに精度が低下して役に立たなくなります。
このデータシートでは、いくつかの基本的な計算方法を紹介しています。
100Ωの終端抵抗付きの1000:1 電流センストランス237-1619-NDのグラフは、電流対電圧比が10:1 であることを表しています。
399-C/CT-0306-NDのデータシートに、さまざまな抵抗値での出力電圧の違いが示されています。
電流センストランスの種類
電流センストランスには、侵襲的(invasive) タイプと 非侵襲的(non-invasive) タイプがあります。侵襲的タイプは1次コイルが電流源と直列に接続されている場合です。
侵襲的タイプ 237-1103-ND

非侵襲的タイプは、ワイヤの周りに収容された固体コアまたは分割コアがあります。ワイヤからの磁束量に基づき電圧が生成されます。
非侵襲的ソリッドコアタイプ 1295-1102-ND

3番ピン(センターピン)は、通常、機械的支持のためだけに使用されますが、センタータップ設計にも使用することができます。
非侵襲的スプリットコアタイプ 582-1004-ND

こちらもご覧ください。
DCイミューン電流センストランスとは?
Digi-Key電流センストランス
Digi-Key電源トランス