お客様がどちらか一方を探しているときに、トランスと電源を混同してしまうことがよくあります。この2つの技術は関連していますが、アプリケーションは全く異なります。この投稿では、類似点と相違点を説明していますので、トランスと電源のどちらが必要かを判断し、利用可能なオプションを選択するのに役立ちます。
トランス
これらのデバイスは通常、2つのモードと1つの機能を持っており、すべて交流電流アプリケーションに適用されます。これらのデバイスは、AC電圧の昇圧、降圧、および高電圧と低電圧の絶縁のいずれかのモードで使用されます。最も簡単に言えば、トランスは電磁石の周りにコイル状に巻かれた一対の特殊なインダクタです。一方の誘導コイルの巻数と他方のコイルの巻数の比率によって、昇圧と降圧のモードが決まります。一次側のコイルの巻数が多く、反対側のコイルの巻数が少ない場合、トランスは降圧モードで動作しています。

逆に、一次側の巻数が少なく、反対側の巻数が多い場合は、トランスは昇圧モードで動作していることになります。

トランスに関する最も重要なことは、すべてがAC電圧に関していることと、この技術が電源設計で使用されているため、一般的には既製のコネクタはありません。 ここでは、当社が取り扱っているトランスの写真をいくつかご紹介します。
1297-1122-ND
1499-1039-2-ND (US サイトのみ)
1121-1005-ND
要するに、トランスはACをDCに変換しません。
電源 / AC-DCコンバータ
AC電源をDC電源に変換する技術にはいくつかのタイプがあります。ここでは、この効果を生み出すための基本的なステップを紹介します(これは技術によって異なるかもしれませんが、アイデアはそのまま適用されます)。
- AC電圧は、トランスまたは同様の技術を使用して安全なレベルに降圧されます。
- 降圧した電圧は、その後、全波整流器を通過して、0ボルトと降圧した電圧から整流器の平均順方向電圧を差し引いた値の間にある正の電圧を生成します。
- ほとんどのアプリケーションでは出力波形のリップルが大きく安定しないので、これを調整する必要があります。
- レギュレーションは多くの場合、整流と変圧以上に技術によって効果が異なります。一般的な最初のステップは、リップル電流を減らすためにコンデンサを追加することです。
- 適切なコンデンサを選択した後も、ほとんどの場合はリップルが多すぎます。さらなるレギュレーション設計を導入することで、リップルを可能な限り抑え、ほぼDCレベルで、設計した出力電圧を得ることができます。この設計は電源の種類によって変わります。
電源やコンバータは、より機能ベースのもので、時として トランスを含む 複数の部品を使用してACをDCに変換します。したがって、技術的には、これらのデバイスは、トランスを含む場合がありますが、動作の性質上、トランスではありません。ここでは、例えば電源やコンバータの写真をいくつか紹介します。
1145-1003-ND
993-1233-ND
102-2213-ND