DFRobot 的開源硬體如何降低 AI 創新的門檻?

嘿,科技愛好者們,我們又見面了!注意啦——DigiKey 全新 2025 系列影片 《用 AI 重新定義現在(Redefining the Present with AI)》 正式上線!

「HI,土豆。」
「你好啊,我是土豆。 今天過得怎麼樣?」
「啟動工作模式。」
「收到,已開啟工作模式,音量也幫你調大囉~」

(圖片來源:DFRobot)

這段親切的對話,並不是發生在人與人之間,而是發生在人與一塊手掌大小的電路板之間。
當 AI 攝影機能即時叫出你的名字、當感測器可以預測長者是否即將跌倒、當開發板像積木一樣就能實現語音控制——我們正親眼見證一場「機器感知革命」。而正是像 DFRobot 這樣的開源硬體玩家,讓這場革命不再遙不可及,而是走進一般人的生活。

在本系列的第一集,DFRobot 資深工程師 Rockets Xia(夏青) 將帶領我們探索:

  • AI 如何重新塑造人類的感知方式?
  • DFRobot 的硬體如何讓 AI 創新不再只是專家的專利?

:studio_microphone: 主講人介紹

Rockets Xia(夏青)
DFRobot 資深工程師、創客空間「蘑菇雲」共同創辦人

Rockets Xia 是全球創客社群中相當活躍的人物。自 2008 年起,他便投入推廣創客文化與中國創客運動的發展。2010 年,他與「中國創客教父」 David Li 共同創立了中國第一個創客空間——新車間(XinCheJian)。
2013 年,在 DFRobot 與浦江集團的支持下,他創立了創客空間「蘑菇雲 - Mushroom Cloud」。作為共同創辦人,他持續推動社群創客專案的成長;而身為 DFRobot 的資深工程師,他也積極促進 AI、IoT 等先進技術在創客教育中的應用。


image


從「執行指令」到「主動思考」:為什麼 AI 主控板如此特別?

image

(圖片來源:DFRobot)

用過傳統開發板的人都知道,一塊普通的 Arduino 板就像一位「乖巧的小助手」:
你叫它開燈,它就通電;你讓馬達轉動,它就照做。
但如果你希望它「辨識」照片中是否有貓,或「理解」某種方言語音指令,那它就完全無能為力了——這正是傳統開發板與 AI 主控板之間的核心差異。

DFRobot 工程師將「AI 主控板」定義為一顆專為 AI 任務優化的超級大腦,其關鍵優勢來自三個方面:

:small_blue_diamond: 內建「AI 加速器」

以 FireBeetle 2 為例,其搭載的 ESP32‑S3 晶片具備向量運算擴展模組,可在本地高速運行複雜的神經網路模型。就像為電腦加裝獨立顯示卡一樣,影像與語音處理速度比一般 MCU 快 10 倍以上。

:small_blue_diamond: 「大容量記憶體」承載智慧

行空板 K10(XingKong Board K10) 配備 8MB PSRAM,能輕鬆儲存影像畫面與 AI 模型。相較之下,傳統開發板的 SRAM 小到只能處理簡單資料,就像想把一部電影塞進隨身碟一樣,根本不可能。

:small_blue_diamond: 「即插即用」的智慧介面

攝影機、麥克風、螢幕可直接連接,無需複雜佈線。例如 行空板 M10 內建 2.8 吋螢幕,接上即可即時顯示辨識結果;而一般開發板光是接攝影機,可能就需要焊接與調整電源,對新手而言極具門檻。

最重要的是,這些「超級大腦」能實現 本地端 AI 運算。
例如 FireBeetle 2 搭配 OV2640 攝影機進行人臉偵測時,模型可直接在板子上運行,無需依賴雲端,不僅反應速度快至毫秒等級,也避免了隱私資料外洩的疑慮——對智慧家庭、長者照護等應用來說至關重要。

(圖片來源:DFRobot)


感測器的「進化」: 從「回報數據」到「會思考」

如果 AI 主控板是「大腦」,那 AI 感測器就是「智慧感官」。

傳統感測器就像遲鈍的信使:
溫度 26°C、濕度 87%、VOC 300——回報完數值就結束了。
至於那是咖啡香還是芒果的甜味?它完全不懂。

而 DFRobot 的 AI 感測器,早已進化成「解譯者」:

  • SEN0305 HuskyLens 視覺模組
    不只是拍照,而是能直接告訴你「這是一隻貓」或「這是一張人臉」,甚至分辨不同的人。
  • SEN0609 毫米波雷達
    不僅能感測是否有人存在,還能透過點雲演算法判斷「這個人是否即將跌倒」,甚至在完全靜止時監測呼吸與心跳的微小變化。
  • BME688 智慧氣體感測器
    將 AI 模型直接嵌入硬體,可分辨「咖啡」或「酒精」等氣味。

(圖片來源:DFRobot)

這些「智慧感官」的背後,是硬體與演算法的深度整合。
它們內建處理器與預訓練模型,能在本地完成從「資料蒐集」到「決策判斷」的完整流程。
以離線語音模組為例,即使沒有網路,也能理解「開燈」並回應「燈已開啟」,形成完整的互動閉環——這在無網路的山區或工廠環境中幾乎是必需品。


選對工具,AI 創新的門檻就能降低 80%

許多人認為 AI 開發遙不可及,但 DFRobot 的開源硬體正把高牆拆解成「積木」:

(圖片來源:DFRobot)

:small_blue_diamond: 從零開始?

Arduino 入門套件 是最佳起點:
35 個元件 + 30 堂圖解課程,從 LED 點燈到伺服馬達控制,一步步理解感測器運作原理。別小看它——這正是建立 AI 基礎能力的「鷹架」。

:small_blue_diamond: 想快速做出智慧專案?

選擇 UNIHIKER K10:
圖形化編程平台 Mind+ 像堆積木一樣寫程式,學生也能輕鬆做出語音控制小車。內建攝影機與螢幕,無需額外配件。

:small_blue_diamond: IoT + AI 專案首選

FireBeetle 2:
Wi‑Fi + Bluetooth 雙模通訊,低功耗設計讓電池續航可達半年,非常適合智慧門鎖、環境監測等長時間運行設備。

更棒的是,DFRobot 的生態系完整覆蓋 MicroPython(入門)到 ESP‑IDF(進階)。
即使你想自訂神經網路模型,這些硬體平台也能勝任——無論是 K‑12 教育、創客實驗,還是企業原型開發,都能找到合適的工具。


未來已來:當「智慧」成為標準

如今,AI 硬體早已不再是實驗室的專利:
在養老院,毫米波雷達 24 小時監測長者跌倒;
在農田裡,AI 感測器能分辨「雜草與作物」;
在家中,語音控制燈光比傳統開關更懂你的習慣。

(圖片來源:DFRobot)

DFRobot 正在做的,是讓這些「智慧科技」變得像買一把螺絲起子一樣簡單——
不需要複雜演算法、不需要精密焊接、甚至不必寫程式,也能讓一般人參與 AI 創新。

這只是系列的第一集。接下來,我們還將深入探討:

  • 從「集中式智慧」到「分散式智慧」:TinyML 與本地離線 AI
  • 多模態互動體驗:語音合成/辨識、影像辨識等 AI 應用
  • 跨越時空的人類感知延伸:AI + 環境監測專案

如果你也想親手打造一個「會思考」的裝置,不妨從一塊開發板與一個感測器開始——
畢竟,改變世界的創新,往往就藏在這些觸手可及的工具中。

和 DFRobot 一起探索 AI 吧——
也許,下一個改變世界的人就是你!
我們下次見,別錯過囉~ :waving_hand:


相關產品資訊:

DFR0992-EN UNIHIKER-K10

UNIHIKER-K10 是一款專為程式設計教育、IoT 與 AI 專題教學所開發的學習板,適用於資訊科技課程。它整合了攝影機、LCD 彩色螢幕、麥克風、喇叭、WiFi / Bluetooth 模組、RGB 指示燈、多種感測器及擴充介面,無需額外設備即可完成感測器控制、IoT 應用、影像辨識、語音辨識與語音合成等專案。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:1738-DFR0992-EN-ND


DFR0706-EN UNIHIKER-M10

UNIHIKER-M10 是一款高度整合、國產化的教育用開源硬體(具備自主智慧財產權),專為 K12 教師與學生設計,符合新課綱對資訊科技、物理、生物等跨學科教學的需求。內建單板電腦(四核心 CPU / 512MB RAM / 16GB 儲存空間)、Linux 作業系統、完整的 Python 環境,並預先安裝常用 Python 函式庫,同時配備 2.8 吋彩色觸控螢幕與豐富的感測器。僅需兩個步驟即可啟動 Python 教學平台。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:1738-DFR0706-EN-ND


DFR0975-U 基於 ESP32-S3 的高效能主控板,適用於 AIoT、影像擷取與影像辨識專案

FireBeetle 2 ESP32-S3-U 是一款基於 ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 模組設計的主控板。該模組具備 16MB Flash 與 8MB PSRAM,可儲存更多程式碼與資料。模組上的 ESP32-S3 晶片擁有強大的神經網路運算與訊號處理能力,非常適合影像辨識、語音辨識等專案應用。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:1738-DFR0975-U-ND


DFR0100 Maker 教育入門學習套件,適用於 Arduino UNO R3 與電子初學者

Arduino 入門套件是專為電子電路搭建與程式設計邏輯初學者所設計的工具組,課程內容涵蓋從基礎 LED 控制,到進階的環境感測、監控與致動器應用。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:DFR0100-ND


SEN0609 24GHz 毫米波存在感測器(25m,UART)

長距離、高精度的移動偵測與距離 / 速度量測感測器
C4001(25m)毫米波存在感測器採用 24GHz 波長訊號,具備 100° 水平偵測範圍、16m 存在偵測距離、25m 移動偵測距離以及距離量測能力。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:1738-SEN0609-ND


SEN0539-EN Gravity:離線語音辨識模組(I2C & UART)

本模組採用全新的離線語音辨識晶片,內建 135 組常用固定指令,並新增指令自學功能。自學指令不僅可為語音片段,也可是口哨聲、拍手聲或貓叫聲,最多支援 17 組自學指令。雙麥克風設計提供更佳的抗噪能力與更遠的辨識距離。模組內建喇叭並提供外接喇叭介面,可即時語音回饋辨識結果。支援 I2C 與 UART 通訊方式,採用 Gravity 介面,並相容於 Arduino Uno、Arduino Leonardo、Arduino MEGA、FireBeetle 系列、Raspberry Pi、ESP32 等多種控制器。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:1738-SEN0539-EN-ND


SEN0305 Gravity:HuskyLens AI 視覺感測器

HuskyLens 是一款易於使用的 AI 視覺感測器,內建六大功能:人臉辨識、物件追蹤、物件辨識、循線、顏色辨識與標籤辨識。只需按下一個按鈕即可完成 AI 訓練,免去繁瑣的訓練流程與複雜的視覺演算法,讓你能更專注於專案構想與實作。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:1738-SEN0305-ND


SEN0617 Gravity:I2C BME688 環境感測器

Gravity BME688 環境感測器是一款高度整合的 MEMS 環境感測器,可全面量測溫度、濕度、氣壓以及 VOC(揮發性有機化合物)氣體等環境參數。其軟體通訊協定與硬體尺寸與 BME680 完全相容,可在現有系統中直接替換而無需任何調整。此外,BME688 提升了溫度量測精度,並在電路板上於晶片周圍採用挖空設計,以降低外部元件熱源對量測結果的影響。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:1738-SEN0617-ND


DFR0760 Gravity:中英文字轉語音模組 V2.0

讓聲音為你的專案增添獨特魅力!只需連接文字轉語音模組並撰寫幾行簡單程式碼,即可讓專案「開口說話」。無論是中文或英文,對這款文字轉語音模組來說都「非常簡單」。它可以播報目前時間、回報環境數據,甚至可與語音辨識模組結合,實現語音對話功能!模組支援 I2C 與 UART 通訊方式,採用 Gravity 介面,並相容於多數控制器。模組內建喇叭,無需額外外接喇叭。
DFRobot 官方網站開發資源連結
DigiKey 線上購買連結
DigiKey 料號:1738-DFR0760-ND


編者註:

如同文章與影片中所介紹,DFRobot 的開源硬體憑藉三大核心優勢——技術簡化、成本最佳化與生態系成熟度,有效降低 AI 開發的專業門檻,使個人創客、教育機構與企業都能以低成本、高效率參與 AI 創新。同時,它將「開源精神」與「AI 工程」深度融合,加速 AI 構想的落地與商業化。
你是否曾使用 DFRobot 的開源硬體進行 AI 專案開發?在相關開發過程中有什麼經驗或疑問?歡迎留言,與 DigiKey 社群分享!