DigiKey Standardは、DigiKeyが電子工作愛好家や技術者向けに展開している独自製品ラインであり、プロジェクトのプロトタイプ作成、製作、テストに使用できるツールや機器を提供しています。提供しているツールの1つに、調整可能なワイヤストリッパ/カッターである DKS-STRIPPER6MM2 があります。最近、このストリッパの調整刻みがどの程度なのか、その刻みは一定なのか、あるいは既知の値として定まっているのかというお問い合わせをいくつかいただいています。
本製品の被覆剥き長さの調整刻みは1mmであり、最小被覆剥き長さは3mmです。この内容や、本ツールの使用方法に関する追加情報は、DigiKeyが作成したYouTubeの解説ショート動画で確認できます。