Digilentは、プロジェクトでソフトウェアベースの無線機を開発するための簡単な方法として、ユニバーサルソフトウェア無線機器(USRP:universal software radio peripheral)ボード471-043を提供しています。しかし、Ettus Researchは、このキットで使用するアンテナの種類やアンテナコネクタの種類について、ドキュメントのどこにも記載していません。このキットにはどのようなアンテナを使用することができるでしょうか?
このキットは、さまざまな無線規格に対応しているため、使用可能なアンテナ帯域は1つだけではありません。このキットは、FM放送、テレビ放送、携帯電話、GPS、WiFiなどに対応しています。つまり、アンテナの選択は、使用している周波数帯域と無線規格によって決まります。
ただし、ボード自体にはSMAメスコネクタが備わっており、SMAオスコネクタ付きのアンテナに対応しています。 TE Connectivity LinxのANT-5GWWS4-SMAは、これらの周波数帯域の多くに対応する適切なコネクタを備えたマルチバンドアンテナです。使用する規格が不明な場合、このアンテナから始めるのがおすすめです。