Digi-Keyでは、電力貯蔵デバイスとしてEDLCスーパーキャパシタをどのように使用するかという質問を時々受けますが、これは多くの場合、電力回路内の鉛蓄電池やリチウムイオン電池をなくすことを目的としています。EDLCは、プロジェクトの電力システムを強化する多くの可能性を秘めた非常に役に立つデバイスですが、簡単に言えば、どのEDLCもバッテリの代わりにはなりません。
スーパーキャパシタは、非常に急速に充放電する能力があり、最も必要とされるときに即時に電力を供給し、そのため、瞬間的な電力低下をキャッチしたり、異常に高い回路負荷を瞬間的に助けたりするのに優れています。これらは、オンデマンドで電力を供給し、回路内の電力不足の瞬間を解消するのに役立ちます。
得意でない のは、長期的な電力貯蔵です。スーパーキャパシタは通常、動作電圧が非常に低く、通常は2.5V付近になります。一般的な12V回路のような役に立つ定格出力を得るためには、複数のEDLCを直列に使用しなければならず、そのためには、任意のEDLCセルの容量値を削減するだけでなく、任意のEDLCの過電圧と破壊を防ぐための電圧バランシング回路が必要となります。EDLCは、他のコンデンサと同様に、化学成分を含まない純粋な静電デバイスであるため、EDLCはワットあたりの単価が非常に高く、1分以上ずっと長く経済的にエネルギーを蓄えることができません。
EDLCは、DCバッテリシステムからの電力を調整し、ピーク時のバッテリへの負担を軽減し、電力システムの全体的な寿命を延ばすことができます。残念ながら、EDLCはお客様のために電力システム全体を置き換えることはできません。
さらなる情報については、Battery University の便利なリソースである What’s the Role of the Supercapacitorをチェックしてください。