我們偶爾收到關於如何使用超級電容 EDLC 作為電力存儲的設備,通常都是為了消除電源電路中對使用鉛酸或鋰離子電池的依賴。可惜,雖然 EDLC 是一種非常有用的設備,在增強項目的電力系統方面具有很大的潛力,但簡單的答案是,EDLC 暫時仍未能完全替代電池。


超級電容能夠非常快速地充電和放電,在最需要的時候立即提供電力,因此它們擅長捕獲瞬時功率驟降或幫助應對異常高的電路負載時刻。 它們可以按需要提供電力,以減少電路中的電力不足時刻。
但是它們並不適合作長期電力儲存的設備。 超級電容通常具有比較低的工作電壓,通常在 2.5V 附近。 為了獲得有用的輸出額定值(例如典型的 12V 電路),必須串聯多個 EDLC 來使用,這就需要電壓平衡電路來防止過壓和任何一個 EDLC 的損壞,以及有需要削減任何一個 EDLC 電池的電容量。 由於 EDLC 與任何其他電容一樣,是純靜電設備,不含化學成分,因此 EDLC 提供每瓦的電力非常昂貴,並且不能經濟地存儲能量超過一分鐘。
EDLC 可以幫助穩定直流電池系統的功率,緩解高峰期使用電池的壓力,從而延長電源系統的整體使用壽命。 遺憾的是,它們無法完全替代整個電力系統。
如需了解更多資訊,請參考以下來自 Battery University 的文章:What’s the Role of the Supercapacitor。