電機工程 EE 新生必讀指南:別落後,因為真正的挑戰才正要開始

Chemistry、Calculus、Physics 只是暖身。
對大多數電機工程(Electrical Engineering, EE)學生來說,真正的試煉,從 300 級的「電路與系統(Circuits and Systems)」開始,接著是控制理論(Controls)

如果只能給電機工程新生一個建議,那就是:

「千萬不要落後進度。」

工程教育不是短跑,而是四年的馬拉松

身為工程學生,你已經踏上一場長達四年的馬拉松
電機工程課程的設計是高度循序漸進的,每一門課都建立在前一門課的基礎之上。例如:

  • 在大三初期的 Signals and Systems(訊號與系統)
  • 你才會正式學到 拉氏轉換(Laplace Transform)與 Z 轉換

但在那之前,你或許已經完成了 16 學分以上的高等數學,並培養足以理解抽象概念的數學直覺與學習紀律。

:backhand_index_pointing_right: 問題是:只要其中一環斷裂,後面就會全面崩潰。

如果你在 微積分、線性代數、微分方程 這類核心課程中落後:

  • 你將沒有足夠的數學基礎應付進階 EE 課程
  • 電路、訊號、控制理論會同時「一起追殺你」
  • 很快就會發現自己在教授辦公室裡,必須同時補兩門課

而且殘酷的現實是:

「課程的齒輪仍在轉動,時間不會等你。」

深度學習 Deep Learning 的重要性:考試不只是一題算式

電機與機械(Electromechanical Machines) 課程,主題涵蓋:

  • 變壓器(Transformer)
  • 三相馬達(Three-phase Motors)
  • AC 感應馬達

這是一門高度依賴既有知識的課程
舉例來說,AC 感應馬達與變壓器其實共享同一套 Steinmetz 等效模型

工程考試有兩種「通過方式」

:cross_mark: 方式一:樣板記憶(Pattern Recognition)

  • 死背課本例題
  • 期待考試題型完全一樣
  • 表面成績漂亮,但理解膚淺

→ 對學生與老師來說,這都是一筆爛交易。

:white_check_mark: 方式二:深層理解(Deep Learning)

真正的工程考題,會像這樣出現:

「當開關閉合後,電路中各燈泡的亮度會如何改變?」
(增加 / 減少 / 保持不變)

這類題目不靠套公式,而是測試你是否真的理解:

  • 能量如何流動
  • 電路在物理層面的反應

結果往往是:

  • 原本 C、D grade 的學生開始發光
  • 只靠死背的 A grade 學生首次感到挫敗

給電機新生最重要的一句話:不要放棄

如果你現在正在掙扎、懷疑自己、不斷進入「學習的低谷(Learning Pit)」——
請記住:

許多優秀工程師,都曾被說過「你不適合當工程師」。

但他們撐過來了。

技術提示:AI 是幫助,也是學習的敵人
現在的 AI 已經可以:

  • 直接「複製貼上」答案
  • 完成複雜的電路推理問題
    :white_check_mark: 對交作業來說很方便
    :cross_mark: 對大腦建立連結來說,非常危險

如果你完全跳過思考過程,AI 其實是在:
幫你變慢,而不是幫你變強。

工程學生其實沒被教過「如何學習」

回想我的學生時期,沒有人真正教過我們怎麼學

  • 什麼是「表層理解的幻覺 superficial」
  • 什麼是「真正能遷移的理解 deeper understanding」

多年後接觸教育學,我才意識到:我曾經「開環學習(Open-loop learning)」了很久。

「動手做」來學習:最工程師的方式

我一直有個信念:

「動手做,才能讓知識真正進入大腦。」

多年來我:

  • 做過真空管擴大機
  • 打過 PLC
  • 寫過成千上萬行程式
  • 也寫了大量技術文章

有時甚至是用「魔法煙霧釋放法」學到最深刻的教訓。

推薦工程學習資源

Scott H. Young

  • 提出「解釋深度錯覺(Illusion of Explanatory Depth)」
  • 非常適合工程與自學者

:movie_camera: James Nottingham – Learning Pit

  • 清楚說明「為什麼掙扎是學習的一部分」

如果最後真的走不下去呢?

這是一個沉重、但必須面對的問題。

有些人離開了「學習之坑」,不是因為不聰明,而是:

  • 時間點不對
  • 基礎還沒準備好
  • 或人生暫時需要轉彎

請記住:

工程不是唯一值得驕傲的道路。

結語:人生從來不是一直線

年輕時我們以為:

上大學 → 當工程師 → 找到完美工作

但現實是:

人生充滿轉彎與機會。

只要你持續學習、保持好奇心,工程精神會一直陪著你。

最後,留給你一個問題:

你會給「準備成為電機工程學生」的人什麼建議?

你的一句話,可能會改變某個人的四年人生。