실제의 물리적 커패시터는 정전용량만 가지고 있는 이상적인 부품이 아닙니다. 하지만 저항과 인덕터가 직렬로 연결된 이상적인 커패시터로 간주할 수는 있습니다. 이 저항은 등가 직렬 저항(ESR)으로, 인덕턴스는 등가 직렬 인덕턴스(Equivalent Series Inductance, ESL)로 정의됩니다. 둘 다 커패시터의 전체 임피던스에 영향을 미칩니다.
이 모델에서:
전체 임피던스 = 커패시턴스[1/(2μfC)] + 인덕턴스[2μfL] + 저항(ESR)
커패시터의 전체 임피던스는 주파수에 따라 변화하는 것을 확인할 수 있습니다. 초기에는 소자의 커패시턴스가 전체 임피던스에 지배적입니다. 주파수가 증가함에 따라 회로는 하나의 주파수에 공명하기 시작합니다. 이 공명 주파수에서 커패시터의 전체 임피던스는 대략 ESR과 동일하며 커패시터의 전체 임피던스는 최소 값이 됩니다. 따라서 커패시터의 ESR은 주파수 범위에 대한 커패시터의 가장 낮은 임피던스를 결정하게 됩니다. 낮은 ESR 커패시터는 특히 필터 응용 분야에서 일반적으로 성능이 뛰어납니다.