実際の物理的なコンデンサは、静電容量のみの理想的な部品ではありません。ただし、抵抗とインダクタが直列に接続された理想的なコンデンサとみなすことができます。この抵抗は等価直列抵抗(ESR)と定義され、インダクタンスは等価直列インダクタンス(ESL)として定義されます。どちらもコンデンサの合成インピーダンスに影響します。
このモデルでは、
合成インピーダンス=静電容量分(1/2πfC)+インダクタンス分(2πfL)+等価直列抵抗分(ESR)
となります。
コンデンサの合成インピーダンスは周波数により変化することが分かります。周波数が低いときは、デバイスの静電容量がコンデンサのインピーダンスで支配的です。その後、周波数が高くなると、回路はある周波数で共振し始めます。その共振周波数で、コンデンサの合成インピーダンスはESRにほぼ等しく、コンデンサ全体のインピーダンスは最小になります。したがってコンデンサのESRは周波数範囲における最低インピーダンスを決定します。低ESRコンデンサは通常、特にフィルタのアプリケーションで優れた性能を発揮します。
オリジナル・ソース(英語)