コンデンサの誘電正接

コンデンサの誘電正接は、コンデンサに交流が印加されたときの電力損失です。この電力は、誘電体材料または内部/外部抵抗によって吸収されます。外部抵抗としては、リード線、パッド、および、はんだは、すべて抵抗の増加につながります。

誘電正接が高いと、コンデンサの寿命が短くなり、温度上昇の影響を受ける他のコンポーネントの電気的特性が低下する可能性があります。 この温度上昇は、ファンやヒートシンクなどのコンポーネントを追加して抑制できますが、重量とコストが増加します。

誘電正接の式は、直列抵抗を容量性リアクタンスで割ったもので、DF = Rs/Xcのように示されています。

もっと目にするかもしれないもう一つの用語はQ値または品質係数です。 Q値は、誘電正接の数学的逆数です。 DFが減少すると、QFが増加します。 Q値は、コンデンサのリアクタンスを ESR で割った値、すなわちQ = Xc / ESRで求めることができます。

回路の誘電損失を最小限に抑えるには、Q値の高いコンデンサを選択し、回路の抵抗を減らす必要があります。 この抵抗を減らすためにできることのいくつかは、パッドと導体の品質を向上させることです。 きれいなはんだ接合も抵抗低減に役立ちます。 これは材料の変更を意味し、コストが高くなりますが、より良い結果が得られます。

Digikey.comコンデンサセクションにアクセスして、必要なコンデンサを見つけ、提供されているデータシートで情報を見つけてください。




オリジナル・ソース(英語)