ソリッドステートリレーをトリガできる入力電圧の範囲は非常に狭いので、エラーや誤動作防ぐために、リレーの入力側に電気ノイズシールドを設ける必要があります。抵抗-コンデンサ(RC)ネットワークは、このパルスノイズを吸収するためのシンプルで効果的な方法です。

これは普通のRC ローパスフィルタですが、RC値は慎重に選択する必要があります。
例えば、IXYS のCPC1017N のデータシートには、このソリッドステートリレーは約1mA のLED起動電流が必要で、最大50mA(DC)または1A(10msパルス)と記載されています。5Vパルスの制御で使用する場合、「R」の最小値は5オームです。急な高電圧入力を防ぐために、データシートではより大きい「R」値の使用を推奨しています。ただし、「R」値が大きすぎると、入力電流が減少し、SSR(ソリッドステートリレー)のトリガ性能に影響します。同様に、「C」値が大きすぎると放電時間が長くなりすぎ、SSRのトリガ時間に悪影響を及ぼします。
もう1つの簡単な方法は、Digi-Keyオンラインの 抵抗器 - コンデンサ:RC 時定数カリキュレータ を使用して、特定のSSRに必要な抵抗とコンデンサの値を見積もることです。