多くの場合、コンデンサ等価直列抵抗(ESR)は重要な特性ですが、パラメトリックデータまたはデバイスデータシートには直接記載されていません。 このような場合、通常、デバイスの損失角(δ)に関する情報が利用可能であり、この値によりESR値を計算できます。
コンデンサの総複素インピーダンスは、「理想的な」コンデンサを表す実の成分(ESR)と複素(リアクタンス性)成分のベクトル和として、実-複素平面上に表されます。ESRに相当するものがすべての実際の部品で混在しています。総インピーダンスとその複素コンポーネントの間の角度は、「損失角」と呼ばれ、コンデンサのインピーダンス全体の理想的な成分と理想的でない成分との比率を要約するために使用される数字です。

通常、損失角のタンジェントが提供されます。これにより、実際には少し簡単になります。 理想的なコンデンサのインピーダンスの式を取り、少しの代数を行うと、データシートの値を2π、テスト周波数、およびコンデンサ値で割ることによってESR値が得られることがわかります。 部品番号1189-1546-3-ND を例にとると、tan(δ)とfの値はデータシートの1ページに記載されています。

この値は、示されたテスト条件(温度、周波数など)でのみ適用され、条件が変わると変化することに注意してください。