物聯網時代,ESP32 系列晶片大放異彩!想深入了解它們的獨特魅力嗎?本期將為你詳細解讀 ESP32 - C6 和 ESP32 - S3 這兩款晶片的特性與優勢。更有精彩的實際專案展示,帶你領略物聯網的無限可能。快來一探究竟吧!
本系列第二集,依舊由我們的老朋友,DFRobot 高級工程師夏青(Rockets Xia)給大家帶來:**《前沿科技:**ESP32 C6 與 S3 的物聯網創新應用》 。
-主講嘉賓:-
夏青(Rockets Xia),DFRobot 高級工程師,蘑菇雲創客空間共同創始人
夏青經常活躍於國內外創客社群。從 2008 起開始致力推廣創客文化,促進創客運動在中國的發展,2010 年與中國創客教父李大維等打造國內首個創客空間 —— 新車間。2013 年在 DFRobot 和浦軟集團的支持下建設蘑菇雲創客空間。作為蘑菇雲創客空間共同創始人,經常鼓勵和推動社群創客專案的推進。作為 DFRobot 高級工程師,積極致力於推動人工智慧、物聯網等先進技術在創客及創客教育領域的落地和推廣。
訪談影片在這裡
↓↓↓
晶片特性:
隨著物聯網技術的快速發展,最新的通訊協議和機器學習能力愈發重要。ESP32 系列中的 C6 和 S3 是其中的佼佼者。C6 擁有強大的無線通訊能力,提升了物聯網設備的性能;S3 則具有強大的機器學習性能,為開發者提供了更多可能性。
本期,我們將深入探討這兩款晶片的特性和優勢,並展示它們在實際物聯網專案中的創新應用。希望透過本期影片,為大家的專案提供新的思路和靈感。
ESP32 - C6 是一款基於 RISC - V 的 32 位處理器高性能晶片,採用 RISC - V 架構,具備強大的處理能力和靈活的指令集,適用於各種複雜的物聯網應用。RISC - V 的成本優勢也是其顯著特點之一。
在無線通訊協議方面,ESP32 - C6 支援 2.4GHz Wi - Fi 6 協議(802.11ax),向下相容 802.11b/g/n 協議,支援上行、下行正交頻分多址(OFDMA)接入和下行多使用者多輸出多輸入(MU - MIMO)接入機制,能在擁堵的無線網路環境中實現高效率、低延遲的工作。
ESP32 - C6 集成了 IEEE802.15.4、Wi - Fi 和 Bluetooth 5(LE)無線連接技術,支援 Thread 和 Zigbee 協議,可用於構建 Matter Wi - Fi 終端設備和 Matter Thread 終端設備,實現多系統、多平台智慧家居設備的無縫通訊與協作。此外,將 ESP32 - C6 與其他樂鑫 SoC 組合,可構建 Thread 邊界路由器、Matter 閘道和 Zigbee 網橋等其他 Matter 解決方案。
在智慧家居中,利用 ESP32 - C6 製作的智慧 Matter 閘道,智慧照明系統可透過 Zigbee 遠端控制燈光開關和亮度調節;智慧門鎖可透過藍牙實現安全便捷的開鎖操作;環境監測設備能即時監測室內空氣品質,並透過 Wi - Fi 將資料上傳至雲端進行分析和展示。
ESP32 - S3 產品資源也十分豐富,它具有雙核處理器架構,選用 Xtensa®32 位 LX7 雙核處理器,主頻高達 240MHz,相較於 ESP32 - C6 的 160MHz 主頻,提供了更高的計算能力,適合需要平行處理的複雜應用。ESP32 還提供了 HMI 方案,適用於移動智慧終端、智慧家居中控面板、儀表盤等場景。
此外,ESP32 - S3 的 MCU 增加了用於加速神經網路計算和信號處理等工作的向量指令,AI 開發者可通過 ESP - DSP 和 ESP - NN 庫使用這些向量指令,實現高性能的影像識別、語音喚醒和識別等應用。同時,ESP32 - S3 支援多種外設接口,具有 45 個可程式設計的 GPIO 管腳,可連接更多設備和傳感器,因此非常適合用於服務機器人。
DFRobot 的 Firebeetle 開發板在保留豐富易用接口和充電功能的同時,基於 ESP32 晶片特性進行設計。例如,ESP32 - S3 預留出了攝像頭、螢幕等接口,更方便做 AI 視覺相關專案。此外,ESP32 - C6 還優化了系統功耗,休眠功耗僅為 16μA,並設計了支援太陽能充電等功能。
實際案例:
在此著重介紹兩個社群明星專案,第一個專案是利用 Firebeetle 2 的 ESP32 - C6,製作了一盞基於 Matter 協議的智慧 LED 燈。
第二個專案是利用 Firebeetle 2 的 ESP32 - S3 中的 AI 加速功能,實現了攝像頭在網頁上的即時影像顯示以及人臉識別。簡單來說,這個人臉識別是通過運行在 MCU 上的處理器完成的本地運算。
通過以上實驗專案,直觀展示了 ESP32 - C6 和 S3 在物聯網設備中的實際性能和表現,以及 DFRobot 的 Firebeetle 開發板在開發專案中的優勢和便捷性。隨著大語言模型的興起,ESP32 - S3 在端側有更多應用機會,帶來更多機遇。
同樣,隨著 Matter 和 Thread 協議的發展,更多智慧家居將選用 ESP32 - C6 作為主控。得益於其具有競爭力的價格以及 Wi - Fi 6 等通訊能力的支援,ESP32 - C6 將成為自動百葉窗、環境溫濕度計、智慧插座等產品的主要控制器。
下一期我們將會結合實際案例,和大家一起分享具體專案的製作,下期見啦!!
本期影片相關資源:
樂鑫社區 - 著重於技術討論
https://www.esp32.com/
DFRobot 社區 - 著重於應用分享
https://mc.dfrobot.com.cn/forum-211-1.html