G2E120-AR54-43 の取扱説明書

G2E120-AR54-43(DigiKey品番 381-2511-ND)は、ebm-papstのブロワファンです。本品には4本のリード線がありますが、当初のデータシートには部品の接続方法が記載されていません。以前にも他の部品についてお伝えしたように、多くのメーカーで取扱説明書は別のドキュメントとして用意されています。今回の場合、ファンに関する取扱説明書のリンクは、こちらからご覧いただけます。

配線の詳細

配線の詳細は、取扱説明書の8ページに記載されています。下図をご参照ください。

説明書の6ページに「モータ運転用コンデンサがebm-papstで取り付けられていない場合、モータ運転コンデンサの情報と銘板の情報を照合してください」と記載されているのにご注意ください。この商品には茶色のリード線が付属しているため、モータ運転コンデンサはあらかじめ取り付けられていない可能性があります。別途ご購入されることをお勧めします。

モータ運転コンデンサの提案

取扱説明書の5ページに記載の仕様に基づき、適合する可能性のあるモータ運転コンデンサを見つけました。DigiKey品番 32FD3706A-F-ND(32FD3706A-F)が使用できるかもしれません。これは定格電圧が高いため、データシートに記載されている推奨定格よりも物理的なサイズが大きくなる可能性があります。




オリジナル・ソース(English)