現在、リードタイムが2099年1月29日となっているヒロセ電機のCONN SOCKET 14-16AWG CRIMP GOLD 8.00µin(0.203µm) EnerBee™ DF22シリーズの代替品として以下の2品番をご検討ください。
TE Connectivity AMP ConnectorsのCONN SOCKET 14-16AWG CRIMP GOLD 15.0µin (0.38µm) A29285TR-ND Dynamic D-3シリーズ
1-917484-2
TE Connectivity AMP ConnectorsのCONN SOCKET 14-16AWG CRIMP GOLD 15.0µin (0.38µm) A29301TR-NDまたは、A29301CT-ND
コンタクトのメッキだけが少し厚くなっています。
TechForum のクロスリファレンスカテゴリは、Digi-Keyが販売していない部品または廃止された部品を対象としています。 当社のエンジニアとテクニシャンは、これらの部品の仕様を確認し、その代替品を推奨いたします。推奨された部品を調査して、お客様のアプリケーションで動作することを確認してください。