HarwinのDatamateストレインリリーフ・クリップ/ステープル

M80-8661022などのHarwinのDatamateコネクタには、長いホッチキスやクリップのようなものが付属しています。このクリップの用途は必ずしもすぐには分かりません。これらのクリップは何のためにあり、どのように使用されるのでしょうか?

これらのクリップは、基板に実装されたコネクタのストレインリリーフとして提供されます。このクリップは、デバイスを取り外す時の圧力をコネクタとそのスルーホール信号ピンから取り除くことで、使用可能な寿命を長くし、コネクタが基板から外れるケースを減らすことを目的としています。このクリップはスルーホールで設置され、コネクタの固定を恒久的に助けます。Harwinは、これらのクリップの使い方を示す文書をこちらに用意しています。Using the Datamate Strain Relief Strap M80-0030006 PTM




オリジナル・ソース(英語)