最近、JSTのSMシリーズ長方形コネクタを提供してほしいというご要望がありました。現在、このシリーズは取り扱っていませんが、Hiroseの優れた代替品を取り扱っています。
具体的には、SMP-06V-NとSMP-06V-NCのペア、6極のパネルマウント品のご依頼でした。これはH3737-NDとH3802-NDで簡単に置き換えることができます。これらのパネル取り付け寸法は2mm以内であり、電流容量は最大3Aで一致しています。
JSTのデータシートより引用 - jSM.pdf (jst-mfg.com)
Hiroseのデータシートより引用 - file (Hirose)
ご不明な点がございましたら、この投稿に返信して頂ければ喜んでお手伝いいたします。