Lattice Semiconductorは、幅広い組み込み制御製品およびそれらをサポートする各種アクセサリを提供しています。そのようなアクセサリの1つが HW-USBN-2B プログラミングケーブルです。本製品は、同社のDiamond/IsvPMソフトウェアシステムを介して、Latticeデバイスのインシステムプログラミングを行う際に使用されます。最近、この製品に何が同梱されているのかについて、いくつか質問が寄せられています。図に示されているケーブルがすべて同梱されているのか、それともそれらのケーブルは別途購入する必要があるのか、という点です。
このプログラマには、基板のプログラミング用として、図に示されているUSBケーブルとフライワイヤセットの両方が実際に同梱されています。また、ケーブルを整理するための1 × 8コネクタおよび2 × 5コネクタも付属しています。
さらに詳しい情報は、本デバイスのユーザーガイドに記載されています。ユーザーガイドは以下からダウンロードできます。 HW-USBN-2B User Guide