電流伝達率(CTR)はフォトカプラのパラメータで、入力電流(If)に対する出力電流(Ic)の比率をパーセンテージで表したものです。CTRを十分に確保しないと、フォトカプラの出力が小さくなりすぎて誤動作する可能性があるため、設計の際に考慮する必要があります。
データシートでCTRランクを調べ、対応する具体的なフォトカプラの品番詳細やトップマーキングを明らかにすることができます。Lite-On IncのLTV-817を例として見てみましょう。
CTRの異なるランク:
品番の内訳:
特定のCTRランクのご要望がない場合、デフォルトのCTR RANKオプションコードは「なし」です。その場合、どちらか1つを受け取ることになります。特定のCTRランクが必要な場合は、Digi-Keyの注文書の「注文メモ」セクションにその旨を記載するか、注文時にカスタマーサポート担当者にその旨をお伝えください。
下図のように、トップマーキングのランクコードを見て、部品実物のCTRを確認することができます。
関連記事:
電流伝達率-CTR