ロースモークゼロ ハロゲン (LSZH またはLSOHと呼ばれます)ケーブルのジャケットは、ほとんど煙を発生しない、ハロゲンフリーの材料で構成されます。これは LSZH ケーブルが火にさらされた場合、低密度の煙は発生しますが、ハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスは発生しないことを意味しています。
- ノーハロゲンとは、ケーブルが火にさらされても、ガス、酸、煙などの有毒物質が発生しないことを意味します。
| 一般ケーブル | LSZHケーブル | |
|---|---|---|
| ケーブルジャケット | 非LSZH材料 | LSZH材料 |
| ケーブル導体 | 錫メッキ銅などの一般的な材料 | 錫メッキ銅などの一般的な材料 |
| 火にさらされた場合 | 有毒ガスを出す | 難燃化はされているが、低密度の煙を発生するだけで、有毒ガスは発生しない |
LSZHケーブルの普及が進んでいます。オフィスビル、駅、空港などの多くの公共エリアでは、人々や機器の安全性が重要であるため、LSZHケーブルの使用を要求されています。