皆さん、こんにちは。
新しいアプリケーションでLTC4041を使用しています。 バックアップには3V、5Fのコンデンサを使用しています。 システム電圧は3.3Vです。
実際に流れている充電電流が、PROG抵抗によってプログラムされたものと違っています。 現在1Aにプログラムされていますが、実際の電流は1mA未満であると思います。 また、充電電圧は3Vになるようにプログラムされていますが、充電電圧は2.631Vでピークになります。 充電電圧を3.36Vに変更しましたが、それでもピーク充電電圧は2.631Vです。
回路図はつぎの通りです。
R12が100Kに変更され、R16が300Kに変更されていることに注意してください(3.36V充電電圧の場合)
L1: Coilcraft XAL5030-222ME_:下記URLを参照
https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/molded-inductor/xal/xal50xx/xal5030-222/
Super Cap: https://www.digikey.jp/product-detail/ja/avx-corporation/SCCR25E505SRB/478-11284-ND/7595400
ここで何が起こっているのかわかりませんか?
Solved by rick_1976 in post #3
回路図をざっと見たのですが、とくに間違っているところはないと思います。また、明らかに低い充電電流と、充電電圧が低くフィードバック抵抗を変更しても変化しないなどの症状について、正確に説明されていますか?もしそうなら、それは実際の….
rick_1976 Applications Engineer
回路図をざっと見たのですが、とくに間違っているところはないと思います。また、明らかに低い充電電流と、充電電圧が低くフィードバック抵抗を変更しても変化しないなどの症状について、正確に説明されていますか?
もしそうなら、それは実際の回路が回路図と異なっているか、思い違いで起こるようなものに思えます。 とくに、これが1回限りの手作業で組み立てられたプロトタイプである場合、私の最初の提案は、実際の回路を非常に注意深く調べることです。はんだブリッジ、オープン接続などを探してください。実装機で製作した複数台に共通に見られる場合は、システムエラーの可能性が高いと思われます。おそらくPCBレイアウトの問題です…
それでも問題が見つからない場合は、チップがどのような動作状態にあるのか、主要ノードの電圧が予想通りかどうかを調べてみます。テストピンは何を示していますか? CAPFBピンの電圧は?バックアップ機能は正常に動作していますか? 見かけの充電電流は連続的な小さな値ですか、それともパルス状ですか? 各ノードの電圧は安定していますか、ドリフトやリンギングなどはありませんか?...チップは正しい方向に半田付けされていますか...?
すべての情報が手がかりです…
demedeirosa
Rick さん、
情報をありがとうございます。
あなたのアドバイスを受けてICを交換しましたが、これで問題は解決したようです。このようなQFNパッケージを装着するのはいつも頭痛の種です。
ありがとうございました。