使用 Machinechat 和 MQTT 設定一個 Wio Terminal 作為遠端室外空氣品質監測顯示器

描述

該專案設置了一個 Seeed Wio Terminal,作為遠端室外空氣品質顯示器,顯示臭氧(O3)和顆粒物(PM2.5 和 PM10)數據。Wio Terminal 透過 Machinechat 的 JEDI One 物聯網數據平台訂閱 MQTT 即時感測器數據,透過 WiFi 接收 AQI 數據。Wio Terminal 應用程式使用 Arduino 實現,JEDI One 安裝並運行在 Raspberry Pi 4 上。

硬體

  • RASPBERRY PI 4B/4GB
    RASPBERRY PI 4 Model B with 4GB SDRAM
  • Seeed Wio Terminal
    Wio Terminal 是獨立的 Arduino/MicroPython 相容 samd51 基於微控制器評估平台與 WiFi / 藍牙由 Realtek RTL8720DN 供電。它配備了2.4” LCD 螢幕,板載 IMU(LIS3DHTR),麥克風,蜂鳴器,microSD 卡插槽,光傳感器和紅外線發射器(IR 940nm)。

軟體

  • JEDI One
    JEDI One 是一款即用型物聯網資料管理軟體解決方案。功能包括:收集來自感測器、設備和機器的數據, 構建直觀的實時和歷史數據以及系統視圖儀表板;創建規則,自動監控和響應數據情況;透過電子郵件和短信接收警報通知。
  • Arduino
    是一個基於易於使用的硬體和軟體的開源電子平台。

背景

美國環保署(EPA)監測的主要空氣污染物是臭氧和粒狀物。下圖是來自 https://www.airnow.gov/ 的互動式 GUI,提供了美國各地的空氣品質資訊。

地面臭氧會引發各種健康問題,尤其是兒童、老年人以及患有氣喘等肺部疾病的各個年齡層的人。顆粒物(PM2.5和PM10)含有微小的固體或液體液滴,可被吸入並引起嚴重的健康問題。

實現

本專案使用 Wio Terminal 實現遠端室外空氣品質顯示,使用 Arduino 實現程式碼。Wio Terminal 設定為透過 WiFi 連接到運行在 JEDI One上的 MQTT BROKER。一旦連接,它就會訂閱 JEDI One 收集的臭氧和 PM 空氣品質感測器數據。LCD 顯示器用於提供空氣品質訊息,如下圖所示。

顯示器顯示 AQI 值,顏色編碼的 AQI 水平,顏色編碼的時間戳,最近收到的數據和滾動的兩個值圖表顯示最近 50 個感測器讀數。JEDI One 也被配置為在感測器儀表板上的小部件中顯示感測器資料。

注意:此專案建立在另外兩個 Machinechat 感測器專案的基礎上,這兩個專案向 Machinechat 的 JEDI One IoT 資料平台提供臭氧和 PM 資料。第一個項目是「為 Renesas ZMOD4510 室外空氣品質感測器配備 Machinechat 」。第二個項目是「Machinechat with Panasonic SN-GCJA5 Air Quality (PM) Sensor」。

為 Arduino 應用建置 Wio Terminal 平台

1 - 在 Wio Terminal 上設定 Arduino。請參閱連結開始使用 Wio Terminal。
注意:確保 Realtek RTL8720DN 韌體依照這裡更新。

2 - 安裝應用程式所需的庫。透過 Arduino 的庫管理器添加這些庫:

附註:新增「Free_Fonts.h」和「arduino_secrets.h」檔案到專案目錄(Free_Fonts.h 位於 ~/Arduino/libraries/Seeed_LCD_master/examples/320 x 240/All_Free_Fonts_Demo)

3 - 程式碼演練(檔名:WioTerminalMQTTDisplay2topicOAQrev2.ino)

設定 LCD 顯示屏,連接WiFi網絡,連接 MQTT BROKER,解析 JSON MQTT 訊息

/*
 Wio Terminal MQTT data display example 
 filename: WioTerminalMQTTDisplay2topicOAQ.ino
 project based on WioTerminalMQTTDisplay.ino which is a sketch that demonstrates using the Wio Terminal to mqtt subscribe to air quality sensor data on the 
 machinechat JEDI One IoT data platform. It uses WiFi to connect to the JEDI One MQTT broker.
 Ozone air quality sensor data - Renesas
 Particle air quality sensor date - Panasonic
 11/10/2021 - this project takes sketch WioTerminalMQTTDisplay.ino and modifies to subscribe to 2 topics and changes topics to outdoor air quality sensors for 
 ozone and particulate matter to display AQI
 11/16/2021 - clean up code and change to version to "_rev1", also add 3rd subtopic for testing
 3/30/2022 - rev2 change back to subscribe to just two topics (comment out subtopic1
*/

#include <rpcWiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include "Free_Fonts.h"
#include"seeed_line_chart.h" //include the library

TFT_eSPI tft;

// for LCD line chart
#define max_size 50 //maximum size of data
doubles data[2]; //Initilising a doubles type to store data
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft);  // Sprite 


char value[7] = "      "; //initial values
char value2[7] = "      ";
char stamp[40] = "2021-09-01T13:04:34"; 

//#include <ESP8266WiFi.h>
//#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include "arduino_secrets.h" 

// Update these with values suitable for your network.
char ssid[] = SECRET_SSID;     // your network SSID (name)
char pass[] = SECRET_PASS;    // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)

// MQTT server info for JEDI One
const char* mqttServer = "192.168.1.7";
const int mqttPort = 1883;

StaticJsonDocument<256> doc;

int data1 = 0;  //data1 of MQTT json message
int data2 = 0;  //data2 of MQTT json message
int data3 = 0;  //data3 of MQTT json message
int data4 = 0;  //data3 of MQTT json message
int msg = 0;
const char* timestamp = "dummy data";  //the is the MQTT message timestamp (this works)
String recv_payload;
const char* subtopic1 = "datacache/T960981B2D";                //pump house humidity, temp sensor
const char* subtopic2 = "datacache/MKR1010_Z4510oaq2S31PMOD";  //ZMOD4510 air quality/ozone sensor
const char* subtopic3 = "datacache/MKR1010WiFiSensor_SNGCJA5"; //SNGCJA5x air quality particl sensor

// wio terminal wifi 
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient); // Setup MQTT client

void setup_wifi() {

  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, pass);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

// mqtt message callback
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

  //print out message topic and payload  
  Serial.print("New message from Subscribe topic: ");
  Serial.println(topic);
  Serial.print("Subscribe JSON payload: ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);     // print mqtt payload
  }
  Serial.println();

  msg = 1;  //set message flag = 1 when new subscribe message received

  
  //check subscribe topic for message received and decode    
  
  //********************************//
  //if message from topic subtopic1
  //********************************//
  if (strcmp(topic, subtopic1)== 0) {  
    // "clear" old data by rewriting old info in white
    tft.setTextColor(TFT_WHITE);   //"clear" old data by rewriting old info in white
    tft.setFreeFont(FF19);
    tft.drawString(value,200,78); 
    //tft.drawString(value2,60,78);  //value2 is same as data2
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString(stamp,60,110);             

    Serial.print("decode payload from topic ");
    Serial.println(topic);
    deserializeJson(doc, (const byte*)payload, length);   //parse MQTT message
    data1 = doc["data1"];    // data1 is humidity
    //data2 = data4;           // data4 is O3 FastAQI
    //data2 = doc["data2"];    // data2 is temp
    //data3 = doc["data3"];    // data3 is empty
    timestamp = doc["timestamp"];    //mqtt message timestamp
    //  stamp = timestamp;
    strcpy (stamp,timestamp);
    stamp[19] = 0;   // terminate string after seconds
    Serial.println(stamp);     //debug print

    tft.setTextColor(TFT_MAGENTA);
    tft.setFreeFont(FF19);     
    itoa(data1,value,10);  //convert data integer value to character
    tft.drawString(value,200,78);//prints data at (x,y)
    //itoa(data2,value2,10);  
    //tft.setTextColor(TFT_BLUE);
    //tft.drawString(value2,60,78);  
    tft.setTextColor(TFT_BLACK);
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString(stamp,60,110); //print timestamp
  }
  //********************************//
  //if message from topic subtopic2
  //********************************//
  if (strcmp(topic, subtopic2)== 0) {   
    // "clear" old data by rewriting old info in white
    tft.setTextColor(TFT_WHITE);   //"clear" old data by rewriting old info in white
    tft.setFreeFont(FF19);
    tft.drawString(value2,50,78);  //"clear" old value2 (is same as data2)  
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString(stamp,60,110);   //"clear" old timestamp      
    
    Serial.print("decode payload from topic ");
    Serial.println(topic);
    deserializeJson(doc, (const byte*)payload, length);   //parse MQTT message
//    data1 = doc["data1"];    
    data2 = doc["FastAQI"];    // 
    itoa(data2,value2,10); 
    tft.setFreeFont(FF19); 
    tft.setTextColor(TFT_BLUE);
    tft.drawString(value2,50,78);  //print new value2 on LCD
    Serial.print("data2 is O3 FastAQI = ");
    Serial.println(data2);
    
    timestamp = doc["timestamp"];    //mqtt message timestamp
    //  stamp = timestamp;
    strcpy (stamp,timestamp);
    stamp[19] = 0;   // terminate string after seconds     
    tft.setTextColor(TFT_BLUE);
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString(stamp,60,110); //print new timestamp on LCD   
    
    //print out color of "AQI" font based on value of AQI
    // <50=green,51to100=yellow,101to150=orange,>150=red
    if (data2 < 51) {
      tft.setTextColor(TFT_GREEN);
    }
    else if (data2 < 101){
      tft.setTextColor(TFT_YELLOW);
    }
    else if (data2 < 151){
      tft.setTextColor(TFT_ORANGE);
    }
    else {
      tft.setTextColor(TFT_RED);  
    }
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString("AQI",100,78);
     
  }
    
  //********************************//
  //if message from topic subtopic3
  //********************************//
  if (strcmp(topic, subtopic3)== 0) {   
    // "clear" old data by rewriting old info in white
    tft.setTextColor(TFT_WHITE);   //"clear" old data by rewriting old info in white
    tft.setFreeFont(FF19);
    tft.drawString(value,200,78);  //"clear" old value   
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString(stamp,60,110);   //"clear" old timestamp   

    Serial.print("decode payload from topic ");
    Serial.println(topic);
    deserializeJson(doc, (const byte*)payload, length);   //parse MQTT message
    data3 = doc["aqiPM2_5"];
    data4 = doc["aqiPM10"];
    Serial.print("data3 = aqiPM2_5 = ");
    Serial.println(data3);
    Serial.print("data4 = aqiPM10 = ");
    Serial.println(data4);
    // determine which PM2.5 or PM10 is larger to use when displaying PM AQI
    if (data3 >= data4) {
      data1 = data3;
    }
    else {
      data1 = data4;
    }
    Serial.print("Particle AQI = ");
    Serial.println(data1);
    tft.setTextColor(TFT_MAGENTA);
    tft.setFreeFont(FF19);     
    itoa(data1,value,10);  //convert data integer to character "value"
    tft.drawString(value,200,78);//prints "value" at (x,y)

    timestamp = doc["timestamp"];    //mqtt message timestamp
    strcpy (stamp,timestamp);
    stamp[19] = 0;   // terminate string after seconds     
    tft.setTextColor(TFT_MAGENTA);
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString(stamp,60,110); //print new timestamp on LCD 

    //print out color of "AQI" font based on value of AQI
    // <50=green,51to100=yellow,101to150=orange,>150=red
    if (data1 < 51) {
      tft.setTextColor(TFT_GREEN);
    }
    else if (data1 < 101){
      tft.setTextColor(TFT_YELLOW);
    }
    else if (data1 < 151){
      tft.setTextColor(TFT_ORANGE);
    }
    else {
      tft.setTextColor(TFT_RED);  
    }
    tft.setFreeFont(FF18);
    tft.drawString("AQI",250,78);
  }
}

//connect to mqtt broker on JEDI One and subscribe to topics
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a unique client ID using the Wio Terminal MAC address
    String MACadd = WiFi.macAddress();
    MACadd = "WioTerminal" + MACadd;  
    String clientID = MACadd;

    // Attempt to connect
    if (client.connect(clientID.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      // set up MQTT topic subscription     note: topic needs to be "datacache/" + Device on JEDI One 
      Serial.println("subscribing to topics:");
      //Serial.println(subtopic1);        //comment out subtopic1 for this revision of code
      //client.subscribe(subtopic1);        
      Serial.println(subtopic2);
      client.subscribe(subtopic2); 
      Serial.println(subtopic3);
      client.subscribe(subtopic3); 
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
    }
  }
}

void setup() {
  // setup lcd display
  tft.begin();
  tft.setRotation(3);
  tft.fillScreen(TFT_WHITE); //Black background
  spr.createSprite(320,110); //try 320x110
  tft.setFreeFont(FF19); //select font
  tft.setTextColor(TFT_BLACK  );
  tft.drawString("Outdoor Air ",5,5);
  tft.drawString("Quality",195,5);
  tft.setTextColor(TFT_BLACK);
  tft.setFreeFont(FF18);
  tft.drawString("  Ozone AQI:    Particle AQI:",10,50);
  tft.drawString(stamp,60,110);
  tft.setFreeFont(FF18);
  tft.setTextColor(TFT_BLACK);
  tft.drawString("AQI",250,78);
  tft.drawString("AQI",100,78);  
  tft.fillRect(0, 40, 320, 2, TFT_BLACK);
  
  Serial.begin(115200);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqttServer, 1883);  //set mqtt server
  client.setCallback(callback);
}
 

主循環檢查是否已連接,檢查 MQTT 訊息並將最新的傳感器數據折線圖推送到 LCD 顯示屏

void loop() {
  // check if connected to mqtt
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  if (msg == 1) {                         // check if new callback message
    
    msg = 0;                             // reset message flag
    Serial.print("decoded timestamp = ");
    Serial.println(stamp);
    Serial.print("decoded data1 = ");
    Serial.println(data1);
    Serial.print("decoded data2 = ");
    Serial.println(data2);

    // update line chart code
    // chart consists of two lines tracking values data1 and data2
    Serial.print("data[].size = ");
    Serial.println(data[0].size());  //debug - print data[] size for line chart
    if (data[0].size() == max_size) {
      for (uint8_t i = 0; i<2; i++){
        data[i].pop();              //this is used to remove the first read variable when max_size reached
      }
    }
    data[0].push(1.0 * data1);  //read variables and store in line chart data array
    data[1].push(1.0 * data2); 
//    Serial.println(data[0]);   //debug    

    spr.fillSprite(TFT_WHITE);  //clear line chart area
    
    //Settings for the line graph title
    auto header =  text( 0, 100)
                .value("test")
                .align(center)
                .valign(vcenter)
                .width(tft.width())
                .thickness(3);
 
    header.height(header.font_height() );
   // header.draw(); //Header is not used so disabled
    
    auto content = line_chart(20, header.height()-10); //(x,y) where the line graph begins
         content
                .height(tft.height() - 140) //header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
                .width(tft.width() - 20) //actual width of the line chart
                .based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
                .show_circle(false) //drawing a cirle at each point, default is on so set to false.
                .value({data[0], data[1]}) //passing through the data to line graph
                .color(TFT_PURPLE, TFT_BLUE) //Setting the color for each line
                .draw();
    
    spr.pushSprite(0, 130);  //display line chart
  }
  Serial.println("debug - in main loop");


  delay(2000);

  client.loop();

}

4 - Arduino 程式碼的串列監視器輸出範例

在範例 Arduino 程式碼中插入了各種 Print 語句,以便在偵錯和程式碼修改期間提供協助。範例輸出如下圖所示。

5 - WioTerminalMQTTDisplay2topicOAQrev2.ino 應用程式的最新原始碼位於 github 上,連結如下:

設定 JEDI One

1 - 如果 machinechat JEDI One 尚未安裝在 Raspberry Pi 上,請參閱以下內容:

2 - 依照參考的兩個項目中所述的設定 JEDI One。第一個項目是「為 Renesas ZMOD4510 室外空氣品質感測器配備 Machinechat 」。第二個項目是「Machinechat with Panasonic SN-GCJA5 Air Quality (PM) Sensor」。

範例 JEDI One 空氣品質資料截圖。

結論

Seeed 的 Wio Terminal 可以輕鬆實現戶外空氣品質的低成本全彩圖形遠端 MQTT 數據顯示。它的內建 WiFi 和相關的 Arduino 庫可以直接連接到 Raspberry Pi 上運行的 JEDI One MQTT BROKER。Machinechat 的 JEDI One 物聯網資料管理為 MQTT 提供了對其收集的任何資料的存取權限,以及額外的處理、警報或其他操作。

參考資料