常見的 MCU 快閃記憶體 (flash memory) 問題

快閃記憶體是許多微控制器(MCU)的一個重要組成部分,是一種非揮發性記憶體。可是,有時可能會遇到由於意外事故而造成難以解決的快閃記憶體問題,以下提示可能有助於解決一些常見的單晶片快閃記憶體問題。

問題可能來自 建議解決方案
(1) 電源電壓不穩定或突然斷電 (i) 檢查電源電壓與 MCU 之間的連接是否良好
(ii) 確保電源正常運作
(iii) 將 MCU 遠離 EMI 和 ESD 的干擾
(2) 違反系統所需的頻率範圍 檢查工作電壓和頻率是否在 MCU 的規格範圍內
(3) 快閃記憶體編程期間出現電壓故障 (i) 確保編程時電源電壓穩定
(ii) 有些 MCU,例如一些 TI 的 MSP430 在快閃記憶體控制暫存器中具有 VPE 位元。如果當電源電壓發生顯著變化時,VPE 位元發出訊號。 請參閱 MCU 的規格書和使用者指南,以確定 MCU 是否提供此功能。
(4) 不合適的時脈源支援快閃記憶體時脈產生器 (i) 檢查時脈來源是否適合快閃記憶體控制器或是否超出規格
(ii) 依照規格書中的頻率要求,正確劃分時脈源
(5) 意外刪除 (i) 分配記憶體時,遵循快閃記憶體邊界的要求
(ii) 如果可以,在擦除前先將資料儲存到 RAM 中
(6) 程式設計工具無法辨識 MCU (i) 更新最新的工具應用程式
(ii) 檢查硬體的連接

這裡有一篇相關文章,可以幫助您更了解如何調試微控制器的快閃記憶體問題。
TI 文章:Debugging Flash Issues on the MSP430™ Family of Microcontrollers