MCU設計におけるシリアル通信の問題

ときどき MCU 設計では、UART、SPI、I2C、ソフトウェアUARTなどでシリアル通信の問題が発生することがあります。多くの場合、これらの問題は、チップの不良ではなく、設計や実装における偶発的なエラーに関連しています。以下のヒントを参考にして、問題を検証してください。

  1. クロック信号源が安定しているかどうか確認してください。
    クロック信号源は MCU を動かすための最も重要な入力の一つです。クロック周波数のエラーや不安定さがあると、その MCU からの通信信号は影響を受けます。安定したクロック源を得るためには、正しい 水晶振動子の選択、正しい負荷回路、そして適切な基板レイアウトも重要です。クロック信号のパフォーマンスをチェックすることは、通信信号が誤動作している理由を発見するための一つの方法です。

  2. 測定のための正しいツールの使用
    デジタルオシロスコープは、通信信号を測定して、それが良好な信号かどうかを確認するのに必須の機器です。 アナログ波形のわずかな位相シフトや信号の乱れを検出するのに役立ちます。ロジックアナライザは、ロジックの状態やタイミングを見ながら、デジタル設計の動作を検証したりデバッグしたりするのに使用されます。場合によっては、ロジックアナライザでは通信伝送中の異常を検出するには十分でないかもしれません。ロジックアナライザではグリッチやドロップは見えないかもしれませんが、スコープをうまくセットアップすることですべてが明らかになります。




オリジナル・ソース(英語)