Melexis TechnologiesのMLX90614ファミリ赤外線温度センサは、高精度の非接触温度測定センサをお探しの場合に適しています。赤外線感度の高いサーモパイル検出器チップと信号処理ASSPの両方が同じTO-39缶に統合されています。

評価ボードにはここに示す2つのオプションがあります:
Eval Boards for MLX90614 Sensors
Melexisのアプリケーションノート「Soldering Techniques for TO39 IR Sensor Products(TO39 IRセンサ製品のはんだ付け技術)」は、リンクからダウンロードできます。
はんだ付け中、はんだのピーク温度が225°Cを超える場合、または洗浄を行っている場合、IRウィンドウが濡れたり過熱したりすることのないよう、キャップが必要です。 キャップまたはカバーは完全に密閉する必要があります。
例えば、MLX90614ESF-AAA-000-TUを使用する場合は、ID=3/8"のキャップを推奨します。
TO-39缶は手動で実装することができます。Melexisでは、ここに記載されているようなスペーサを使用することをお勧めしています:スペーサのパラメトリック検索結果