Molex의 ServiceGrade와 PremiumGrade 수공구간의 차이점은 무엇인가요?
ServiceGrade는 소량의 현장 수리를 목적으로 합니다. 이 공구는 생산에 사용하도록 고안되지는 않았으며 공구의 반복적 사용은 피해야 합니다. 이들은 저가의 래칫형 수공구입니다. ServiceGrade 공구에는 단자 로케이터가 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, 경우에 따라 로케이터를 제거해야 올바르게 작동할 수 있습니다.
PremiumGrade는 사전 생산(pre-production) 단계에 사용할 수 있는 보다 정밀한 공구입니다. 단자 로케이터/와이어 스톱이 단자를 올바른 압착 위치에 잡고 있어서 보다 사용하기 편리합니다. 또한, PremiumGrade 공구에는 교체 가능한 부품이 사용 가능하며, Digi-Key에서 취급하고 있습니다. 보다 고품질의 공구 또는 더 많은 양의 단자 작업이 필요하다면, PremiumGrade 공구가 여러분이 찾는 바로 그것입니다.
Molex의 모든 공구는 "단자/전선 전용"이라는 점을 기억하십시오. Molex에서는 특정 제품용으로 설계된 다양한 공구를 제공함으로써 고민없이 우수한 압착을 할 수 있도록 도움을 주고 있습니다. 수공구는 기본적으로 동일하지만, 이들을 구분 짓는 것은 정밀함(및 사용자 친화적 경험)입니다.
Molex 공구를 찾아보시려면, 응용 제품 공구 가공을 방문해 보십시오.