MOSFETとuCの接続に関するガイド付き学習 Q1:なぜMOSFETはuCと同じグランドを共有するのですか?


APDahlen Applications Engineer

この記事は、MOSFETとマイクロコントローラの実際のアプリケーションを学ぶガイド付き学習シリーズの一部です。

:pushpin: 参照記事:MOSFETを使用してマイクロコントローラとリレーをインターフェースする方法
:blue_book: 学習補助(Q&A):すべての質問を見る

現在お読みいただいている記事:Q1

ArduinoマイクロコントローラとDC12V電源が同一のグランドを共有するのはなぜですか?

ヒント

KVL(Kirchhoff’s Voltage Law、キルヒホッフの電圧法則)の要件は何ですか?

回答

MOSFETは、そのゲートに正の電圧が印加されることでオンすることが知られています。しかし、この電圧はMOSFETのソースを基準として測定されることを明確に理解する必要があります。例えば、ここで取り上げたNチャネルMOSFETは、図1に示すように、ソースに対してゲートに約5V DCの電圧が必要です。

Arduinoマイクロコントローラはこの5V DCを供給できますが、マイクロコントローラのグランドがMOSFETのソースグランドに接続されている場合に限られます。この重要なグランド接続がないと、MOSFETがArduinoに対してフローティング状態となり、予期しない動作や、MOSFETの敏感なゲート領域に過電圧が印加されることによる損傷につながります。

KVLに関しては、電流はループ内を流れると認識されますが、ここでは条件を正確に理解する必要があります。技術的には、閉ループシステムにおける電圧の和はゼロになります。閉ループの規定は、マイクロコントローラ、MOSFET、およびDC12 V電源が同一の基準を共有しなければならないことを意味します。共通グランドにより、ゲート~ソース間電圧が正しく印加されます。別の言い方をすれば、1本のワイヤでバッテリの電圧を測定することはできません。ループを閉じるには2本のワイヤが必要です。

図1: Arduinoマイクロコントローラ、MOSFET、およびリレーの代表的な回路図。回路図はMultisimLiveを使用して作成しました。

別の回答

MOSFETとマイクロコンとローラは、必ずしも同一のグランドを共有する必要はありません。実際、光アイソレータを使用してガルバニック絶縁を行うことには利点があります。この記事では、ブートストラップ回路で動作するMOSFETを光絶縁する方法を例示しています。NチャンネルMOSFETのソースは、50V DCとグラウンドの間で切り替わることに注意してください(D2の電圧降下を考慮すると、ほぼそうなります)。

図2: この回路図は、非常に単純化されたハイサイドMOSFETゲート駆動回路です。ブートストラップコンデンサC1は、MOSFETゲート駆動のためのエネルギーを供給します。

:writing_hand: DigiKeyアプリケーションエンジニアAaron Dahlen(退役米国沿岸警備隊少佐)による記事




オリジナル・ソース(English)