페라이트 시트로 NFC와 무선 전력 전송의 성능을 개선할 수 있을까?

NFC(Near Field Communications, 근거리 무선 통신), RFID(Radio Frequency Identification, 무선 주파수 식별) 또는 무선 전력 전송을 사용하는 장치들은 모두 와이어 코일을 이용하는데, 이들은 서로 가까워지면 자기적으로 서로 커플링되어 두 코일 간에 데이터 및/또는 전력을 전달할 수 있게 됩니다.


이미지는 TDK 제공

일반적으로, 이런 코일들은 회로 기판, 금속 물질 및 배터리 모두가 매우 가까이 있는 소형 휴대용 장치에 장착되어야 합니다. 코일이 이런 환경에 놓이게 되면 생성된 자기장이 코일 간에만 커플링되는 것이 아니라 주변 물체에 커플링되어 자기 간섭, 불필요한 와전류(eddy current) 및 (커플링)범위의 감소를 유발합니다.

이 문제에 대한 해결책은 코일 뒷면에 자기 투과성이 높은 물질로 된 시트를 한 장 두는 것입니다. 코일과 다른 부품 사이에 이 시트를 두면, 앞서 언급한 불필요한 영향을 줄이고 커플링 영역의 범위가 향상되도록 생성된 자속장은 변경됩니다.


이미지는 3M 제공

Digi-Key는 아래와 같이 이런 제품들을 많이 취급하고 있습니다:

Digi-Key의 NFC, RFID 및 무선 전력 제품 용 고투과성 페라이트 시트



영문 원본: Ferrite sheets to improve NFC and wireless power coupling?