ニッケルカドミウム電池(NiCd)とニッケル水素(NiMH)電池の違いは何ですか?
A) ニッケル水素電池は、NiCd電池に似た二次電池ですが、負極にカドミウムの代わりに水素吸蔵合金を使用しています。NiCd電池と同様に、ニッケルが正極です。ニッケル水素電池は、同等サイズのNiCd電池の2~3倍の容量を持つことができ、メモリ効果(以下に定義)はそれほど大きくはありません。
ニッケル水素電池は、デジタルカメラ、懐中電灯、および他の家電製品のような中程度の電力を消費するデバイスでより優れた性能を発揮します。NiCd電池は内部抵抗が低いため、コードレス電動工具やラジコンカーなどの大電流が必要な用途では、まだ優位な状態が続いています。
メモリー効果 - 一部の充電式電池でみられる現象で、バッテリの充電量が少なくなります。NiCd電池は、電池を使いきらない状態で、充電を繰り返すと徐々に最大エネルギー容量が減少していきます。ニッケル水素電池では、このメモリ効果はほとんど見られません。