Nordic-SemiconductorのnRF5x用nPM1100のアプリケーション例

Nordic-SemiのnRF5x用nPM1100のアプリケーション例

以下のアプリケーション例では、NPM1100とnRF5x無線SoC(System on Chip)を使用しています。

USBを搭載したnRF52、nRF5340シリーズであれば、本アプリケーション例と同様に設定することが可能です。

アプリケーションの例は、次のような構成と機能を持つ設計になっています。

• NPM1100降圧レギュレータでnRF5xデバイスに電源供給

• USB電流制限ネゴシエーション

• SoCのGPIO(General Purpose Input/Outputs)を用いた充電状況のモニタリング

• ICHG(充電電流制限)、VTERM(終止電圧)の設定

• 電池パック内にNTC(負温度係数)サーミスタを使用

• 出荷モード

• バッテリ監視回路、残量不足表示LED

回路構成

製品のランディングページへのリンクはこちらです。

nPM1100電源管理IC - Nordic | DigiKey

image

また、従来の評価キットであるnPM1100 EKの新バージョンとして、より高い終止電圧を評価するためのnPM1100 EKHVを2023年第1四半期末に提供する予定です。




オリジナル・ソース(English)