NTCサーミスタの正確な抵抗値測定

Murata の NCP18XH103F03RB などのNTCサーミスタの抵抗を測定する方法についてお客様から問い合わせを受けることがあります。NTCの抵抗は周囲温度によって変化するため、これらのデバイスの抵抗を測定するのは難しい場合があります。温度をわずかに上げたり下げたりするだけで、抵抗値の変化に影響します。

これは、さまざまな温度におけるMurata NTCサーミスタの抵抗特性の例です。

image

したがって、NTCサーミスタの抵抗を測定するときは、周囲温度を正確に制御することが重要です。ここで、測定に役立ついくつかの注意点をご紹介します。

  1. 体温が測定に影響を与えるため、測定中は部品や回路基板に触れないでください。部品への人の息や空気の流れも禁止です。
  2. NTCサーミスタは測定エリアの近くに配置する必要があります。温度計が測定エリアから離れていると、測定エリアの温度が温度計の温度と異なる場合があります。
  3. 抵抗値対温度の表を参照し、ご使用の測定温度の具体的な値を把握してください。
  4. 空気中での高精度な測定は非常に難しいため、Murataは、高精度な測定には液槽で抵抗値を測定することを勧めています。

    image

ラボでのNTC抵抗測定の詳細については、この Murata のビデオをご覧ください。




オリジナル・ソース(英語)