超音波洗浄は、電子部品やプリント基板(PCB)を洗浄するための一般的な方法です。高周波(通常40kHz前後)を用いて洗浄液を攪拌し、汚染物質を強制的に除去します。水晶振動子を実装したプリント基板を超音波洗浄する場合、リスクはないのでしょうか。
原則として、IQDのLFSPXO056215REEL のようなMHz帯の水晶振動子は、超音波洗浄時に破損しないようにする必要があります。全体の周波数や仕様を考慮しなければなりませんが、周波数が高いものはより薄い水晶ブランクが使用され、低周波のものは厚みのあるものが使用されますが、その場合破損する可能性が高くなります。
しかし、低周波水晶振動子(一般的な32.768kHz水晶振動子、 LFXTAL073264REEL) のような)を製造するために使用される「音叉」技術に対するリスクははるかに高くなります。アプリケーションでは、これらの水晶振動子は非常に低い駆動レベルで動作するように設計されています。その内部アーキテクチャは、非常に低い入力電力レベルで共振を励起するように設計されているため、より高い電力レベルでは他の製品よりも物理的な損傷を引き起こす可能性が高くなります。超音波で使用される周波数は、水晶振動子の共振周波数に非常に近く、自己共振の可能性がさらに高まります。
このように、PCBに実装された水晶部品への超音波洗浄の使用は、リスクがあることがわかります。KHz帯の低周波用水晶振動子については、超音波洗浄はお勧めできません。他のタイプの水晶振動子については、製造に使用する前に洗浄液をテストして、リスクの有無を評価することが必要でしょう。