去年聖誕節,我的家人購買了 Playstation VR 套裝。 這很有趣,但還需要儲存和充電兩個控制器。 雖然有充電底座可供購買,但我認為嘗試利用 USB 纜線和 3D 列印機製作底座將是一個有趣的項目。 下面是成品:




此充電底座分為機身和底座兩部分,採用雙面膠互相黏合後,將 USB 纜線夾在中間最後進行固定。 Micro B 端使用更多的膠帶固定在底座上;開口大小足以容納大多數 Micro B 連接器,還能留出一點額外的空間,但最好先測量一下自己的連接器的尺寸。 我用的是 Q968-ND 和 AE10418-ND,因為這兩種物料的長度可以大致接合(約 200mm 差別)。 DigiKey 有一款可以使用外部電源的小型四口USB集線器(TL1236-ND),我用它來提供足夠的電流,以便同時為四台裝置充電。 你可以用膠水黏合連接器,但我更偏向於在出現問題時能夠更換線纜。 下面的照片是在測試組裝時拍攝的,因此可能與最終產品略有不同。 以下分別是機身和底座的視圖:


可以看到,這裡的 Micro B 連接器正好適配開口的大小,並且在連接器一側使用一點雙面膠就足以牢牢地固定它們,這樣手柄就不會將其從位置上推進或拉出 。


要進行組裝,只需要把 Micro B 端的 USB 線從底部插入基座,然後從頂部伸出。 在連接器上使用膠帶、膠水、口香糖或其他東西,然後將其拉回底座中,使其外殼平整地露出金屬接口。 確保連接器的圓形面向底座的正面(背面有兩個腕帶的插槽)。 如果你擁有的是使用 Mini B USB 的舊版移動手柄,則可從這些線纜中進行選擇,但可能需要調整一下開口的大小。 我在頁底的超鏈結新增了一個可編輯版本的文件,你可以根據需要進行調整。
將線纜穿過機身底部的插槽,然後將其安裝到底座中,注意將線纜與插槽對齊。

所有東西都組裝好後,我意識到,看不到手把前面的小型狀態 LED,因此無法確定它們是否正在充電。 經過仔細測量,我在機身前面鑽了兩個孔,加裝了幾根光導管(最終版本中使用的是 L70570-ND),以透出光導線。 光線並不是很亮,而且在安裝好後,由於手柄上存在一些微小的間隙,因此對齊有點困難,但是足以判斷它們是否正在充電。


我使用 OnShape 建立了這些 3D 模型。 Onshape 是一個不錯的線上 CAD 工具,可供創客用戶免費使用。 我建立的文件如下。
PS charger - base.stl (1.3 MB)
PS charger - controller 1.stl (2.4 MB)
PS charger - controller 2.stl (2.4 MB)
Move - Move charger.stl (3.2 MB)
OnShape 的可編輯文件超鏈結;你需要註冊有效的 OnShape 帳戶並登錄,才能編輯文件。 只需點擊「複製」即可儲存到你自己的帳戶並進行修改。
也可以使用自己偏好的印表機和塑膠材質;除了幾乎你可能需要的所有電子元件外,DigiKey 也提供各款 3D 印表機 和 3D 列印線材。