다음은 PLC와 관련해서 흔히 볼 수 있는 몇 가지 질문에 대한 간략한 답변입니다.
PLC의 정의는 무엇인가요?
PLC는 Programmable Logic Controller(프로그램 가능 논리 제어기)의 약자입니다. 일부에서는 산업용 컴퓨터라고 부르기도 합니다.
PLC는 어떤 일을 하나요?
단순한 수준의 PLC는 로직을 사용하여 입력을 설정된 출력으로 변환합니다. 이는 컴퓨터가 키보드의 버튼을 누르면(입력) 화면에 문자로 표시(출력)되도록 만드는 것과 같습니다. PLC는 일반적으로 산업용 응용제품에서 동일한 작업을 수행합니다. 이는 녹색 버튼을 누르면 컨베이어가 센서를 통해 모니터링 되는 로봇에 의해 복잡한 일련의 움직임으로 구동되도록 하는 것과 같은 간단한 것일 수 있습니다.
PLC는 어떻게 선택하나요?
PLC의 종류는 매우 다양하며 복잡성과 가격대도 다양합니다. 가장 먼저 해야 할 일은 PLC가 제어할 항목(출력)과 제어 방법(입력)을 정의하는 것입니다. 이 정보를 통해 필요한 입력과 출력 수를 알 수 있습니다.
PLC 선택에 있어 다른 중요한 요소로는 공급 전원, 오퍼레이터 인터페이스, 통신 프로토콜 및 프로그래밍이 있습니다. 아래는 PLC 선택에 도움을 줄 수 있는 또 다른 게시물입니다.