請益PYNQ-Z1與PYNQ-Z2兩塊板子之差異
想請問PYNQ-Z1與PYNQ-Z2這兩塊板子差異為何呢?
主要是想請教一下性能的部分,我在CPU跟RAM和memory中沒有看到差異?
其次是我想請教,這兩塊板子是否都可以用python&FPGA的硬體描述語言(註)做編寫呢?
謝謝
註: 希望可以使用vivado做編寫
請益PYNQ-Z1與PYNQ-Z2兩塊板子之差異
想請問PYNQ-Z1與PYNQ-Z2這兩塊板子差異為何呢?
主要是想請教一下性能的部分,我在CPU跟RAM和memory中沒有看到差異?
其次是我想請教,這兩塊板子是否都可以用python&FPGA的硬體描述語言(註)做編寫呢?
謝謝
註: 希望可以使用vivado做編寫
@ra951753y 歡迎來到 Digi-Key 中文論壇
這兩塊板子在功能上十分相似,主要區別在於擴展接頭和音頻系統。
PYNQ-Z1 有 2 個 Pmod、一個 Arduino 接頭和 ChipKit 接頭。 PYNQ-Z2 也有 2 個 Pmod 和一個 Arduino 接頭,但將 ChipKit 接頭替換為 40 針 Raspberry Pi 接頭。 (請注意,Raspberry Pi 接頭有 26 個數據引腳連接到 PL。其中 8 個引腳與 Pmod A 共享)。
PYNQ-Z1 具有帶 PWM 輸入和單聲道 PDM 音頻輸出的集成 MIC。 PYNQ-Z2 具有完整的 ADI 音頻編解碼器,帶有耳機輸出、麥克風和線路輸入。
不好意思 可以請教一下ChipKit跟Raspberry Pi關係
因為我在網路上查詢Chipkit大多顯示" chipKIT Pi (Designed for Raspberry Pi )"
,看起來好像chipKIT是Raspberry Pi的一種
那請教一下這塊板子不是一種微控器嗎?為甚麼還要去接Raspberry Pi呢?
是為了讓數據在Raspberry Pi計算完再傳進PYNQ-Z1orZ2嗎?
(Raspberry Pi的計算效能比較好的前提下)
還是因為只有Raspberry Pi可以WIFI通訊?
謝謝您
@ra951753y 我們暫時沒有ChipKit Pi,建議你向生產商查詢。
如果是ChipKit,我們有不同的板子如 Microchip的TCHIP005-ND,你是指哪一塊板子?
我上述的問題是想請問ChipKit跟Raspberry Pi接頭的差異
並請教這塊板子不是一種微控器嗎?為甚麼還要去接Raspberry Pi呢?
謝謝您
附上Raspberry Pi接頭資料,你可以用來對比。
PYNQ_Z2_User_Manual_v1.1.pdf (1.3 MB)
更多參考: PYNQ - Python productivity for Zynq - Board
Raspberry Pi接頭方便將與 Raspberry Pi 兼容的外圍設備連接到 PL 引腳。 Raspberry Pi接頭上引腳也可用作通用引腳,使用電線連接到自定義硬件。
不好意思請教一下,為甚麼PYNQ-Z2為甚麼只有在賣單板的呢?
都沒有副線似乎沒辦法使用呢
所以反之,ChipKit接頭就是接ChipKit兼容的設備嗎?
那不好意思冒昧請問一下,這樣聽起來兩者相差不多,在價位上為甚麼差了4000NTD這麼多呢?
@ra951753y , ChipKit接頭可以用來接ChipKit兼容的設備。
請看個人設計的方便和需求,選擇PYNQ-Z1或PYNQ-Z2來應用。
PYNQ-Z2有在賣含線材的嗎?
@ra951753y
PYNQ-Z2只有開發板
如果需要以太網網線 、Micro USB線等,請預備或購買