일반적인 커패시터의 양호도(Quality Factor)

커패시터의 양호도(Q)는 단위가 없는 값으로, 커패시터의 리액턴스를 등가 직렬 저항(Equivalent Series Resistance, ESR)으로 나눈 값과 동일합니다. 리액턴스와 ESR 둘 모두 주파수 변화에 따라 변하기 때문에, 커패시터의 Q 값도 주파수 변화에 따라 크게 변합니다.

대부분의 제품에서는 커패시터의 양호도(Q)를 고려할 필요가 없으며, 일반적인 커패시터들은 이런 대부분의 제품에 적합할 것 입니다. 그러나 RF 회로와 같이 주파수 의존적인 제품에서는 Q 계수가 가장 중요한 커패시터 매개 변수 중 하나가 됩니다. 고주파 제품에 일반적으로 사용되는 Q 값이 높은(High Q) 대부분의 커패시터들은 ESR 값이 낮고 손실이 적다는 특징이 있습니다.

  • Q = 1/ DF
    여기서 Q는 양호도, DF는 손실 계수(Dissipation Factor)
  • Q = Xc / ESR
    여기서 Xc는 커패시터 리액턴스, ESR은 커패시터의 등가 직렬 저항


영문 원본: Quality Factor of a Capacitor in typical applications