Si recién está comenzando con la electrónica, un término que puede encontrar al principio es “drenaje abierto”. Es muy común en los circuitos integrados que los pines de salida sean de drenaje abierto. Una hoja de datos para un IC lo indicará para un pin de salida o mostrará un diagrama de circuito funcional con el pin de salida conectado internamente al “drenaje abierto” de un FET de canal n.
Las salidas de drenaje abierto requieren una resistencia pull-up (R en la imagen de arriba) para que la salida pueda “salir alto” correctamente. La resistencia pull-up está conectada entre el pin de salida y el voltaje de salida (Vcc en la imagen de arriba) que se desea para un estado alto. Cuando el N-FET interno del IC está apagado, R “levanta” el pin de salida a Vcc y en ese punto solo una cantidad muy pequeña de “corriente de fuga” debe fluir a través del transistor N-FET. Cuando el N-FET interno del IC está activado, “tira hacia abajo” del pin de salida a casi GND y el flujo de corriente está establecido por la Ley de Ohm (I = Vcc / R).
El valor de R debe ser lo suficientemente grande como para limitar la corriente lo suficiente como para que la salida N-FET no se dañe (consulte las clasificaciones de la hoja de datos de IC), pero no tan grande como para que no sea mucho más pequeña (generalmente órdenes de magnitud más pequeños) que La combinación de cualquier otra impedancia conectada al mismo pin de salida (generalmente llamado “alta impedancia”). Del mismo modo, Vcc debe estar dentro de la hoja de datos dada las clasificaciones de voltaje del pin de salida.