Raspberry Pi 5 Abanico y Disco Duro "Active Cooler and SSD"

Ha surgido un excelente “solid state drive” disco de estado sólido (conocido como “SSD” en siglas en inglés) que se puede instalar en la Raspberry Pi 5. Usualmente el sistema operativo de la Raspberry Pi conocido como “raspbian” se encuentra en una tarjeta mini SD o “SD card”. En este “SSD” podemos instalar el sistema operativo de la Raspberry Pi 5 para que las aplicaciones corran más rápido y el usario tenga más espacio de memoria que típicamente está más limitado en los “SD cards”. La velocidad máxima típica publicada de acceso es de estos “SSD” son de 500 MB/sec. El kit es conocido como el Raspberry Pi M.2 HAT+ el cúal incluye también un disco de estado sólido (Raspberry Pi SSD).

Estos “SSD” para la Raspberry Pi también están disponibles en su propios módulos en las siguientes capacidades de memoria,

256 GB

512 GB

o como kits que incluyen la plataforma de interconexión conocida como el M.2 Hat+,

256 GB SSD KIT

512 GB SSD KIT

Si se hace el “upgrade”, es recomendado incluir el sistema de enfriamiento conocido como el
“Active Cooler” para evitar problemas de calentamiento en el sistema. El “Active Cooler (Passive Heatsink and Active Fan) es una solución con unos “clips” de plástico que se insertan en el “board” original de la Raspberry Pi 5 Este provee un “heatsink” hecho de aluminio y abanico controlado por un sensor de temperatura dentro del “board”. De esta manera el sistema mantiene una temperatura de operación mas baja evitando problemas de falla cuando el procesador está trabajando intensamente.

Especificaciones del Active Cooler

Entrada de de voltage: 5Volts DC suplido via un conector al abanico en la Raspberry Pi 5

Control de velocidad: Modulación de ancho de pulso variable con un tacómetro integrado

Máximo desplazamiento del aire: 1.09 Pies cubicos por minuto (CFM en ingles)

Máxima velocidad del abanico: 8000 Revoluciones por Minuto +/-15%

Material de Producto: Aluminio anodizado

Las instrucciones detalladas en inglés están aqui.

En este foro presento una serie de fotos para complementar el proceso de instalarlo. Estamos aquí disponibles para aclarar cualquier duda de este producto y su instalación,

Esta foto ilustra parte del Raspberry Pi M.2 HAT+ con el Raspberry Pi 512 GB “SSD” a su lado esta el abanico con su “heatsink” mejor conocido como el “Active Cooler”.

La foto anterior muestra el area por debajo del “Active Cooler”. Para instalarlo tiene que remover

la cinta adhesiva “tape” para pegarlo a la Raspberry Pi 5 como se muestra en la siguiente foto.

three

Aquí se muestra una foto más cerca del “heatsink”.

four

Una vez ya esté pegado al “board” usando los tornillos de plástico que se insertan en los huecos del “board” para que quede pegado a la Raspberry Pi 5, se conecta al conector que le provee la potencia eléctrica al abanico en un conector que se muestra a continuación.

five

Aquí se ven los tornillos de plásticos del “Active Cooler” que se insertan en el “board”.

six

Esta última foto ilustra el alineamiento del

“Active Cooler” sobre el Raspberry Pi 5 “board”.

seven

El próximo paso es conectar el cable de “power” al conector que se ve en la próxima figura.

eight

Aquí se ve el conector de potencia “power” ya conectado.

nine

Una vez esto se complete, se procede a conectar el

ten

“SSD” que está en el Raspberry Pi M.2 HAT+.

twelve

Hay que tener cuidado y asegurarse que los “header pins” esten bien alineados como se muestra. La foto anterior muestra como se hace. Finalmente, se ponen los cuatro tornillos plásticos,

eleven

En esta última foto se puede observar la instalación ya completada.

thirteen

Para concluir, se hizo una evaluación térmica del abanico y el “heatsink” bajo distintas condiciones de operación. La próxima gráfica muestra los resultados,

activecoooler

Esta grafica demuestra que el Active Cooler (Passive Heatsink and Active Fan) en realidad es efectivo disminuyendo la temperatura de la unidad central de procesamiento “CPU”. El eje horizontal de X representa la unidad del tiempo de la prueba. El eje de la gráfica vertical muestra la temperatura del “CPU” en grados centigrados (C). Los primeros 400 puntos en la gráfica fueron tomados cuando el abanico estaba apagado. Durante toda la prueba se media la temperatura del “CPU” cada segundo. La Raspberry Pi 5 estaba intensamente calculando los números primos hasta 500,000,000 para que siempre subiera la temperatura a propósito usando el siguente método,
$ sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=500000000 run &

En este momento en el indice 400 en X, se prendió el abanico para demostrar como disminuye la temperatura del “CPU” en tiempo real. Este proceso se repitió para distintas velocidades del abanico. Estas velocidades se controlan con una onda de pulso de ancho variable conocida como “PWM” en ingles. Esta gráfica muestra que la efectividad aumenta proporcionalmente con la velocidad del abanico. La onda de aleta de tiburón se ve con distintos niveles de pico a pico relacionados con distintas velocidades del abanico luego de alcanzar una temperatura inicial de referencia de 50 C. Cuando se llega a esta temperatura de referencia, se prende el abanico a una velocidad más alta cada vez y se observa como baja la temperatura del “CPU” con más efectividad.

Espero que este artículo le haya servido para entender el proceso de instalación del Raspberry Pi 5 y el “Active Cooler”. Podemos concluir que el abanico “ Active Cooler” de la Raspberry Pi 5 es ciertamente efectivo para mantener una temperatura baja y evitar problemas de calentamiento extremo. Estamos aqui para aclarar cualquier duda. Que tenga un buen dia.

Este articulo se encuentra en el lenguaje ingles aqui.

This article can be found in english language here..

This article can be found in japanese here