Raspberry Piの Pi 5 SBC SC1113:USBポート給電用ケーブルはありますか?

Raspberry Piは、同名のRaspberry Pi SBC(シングルボードコンピュータ)およびその周辺エコシステムの多くを開発している企業です。Raspberry Pi 5 SC1113 ボードは、このシリーズの比較的新しい製品の1つであり、幅広いプロジェクトで利用されています。当社にはPi 5用の電源オプションについて多数のお問い合わせが寄せられており、その中には、一般的な仕様より高い電流に対応しつつ、ACコンセントではなくPC/ノートパソコンから給電したいというご要望も含まれています。そのような高電力対応ケーブルはありますか?

より大電力を必要とする用途において、PCから給電したいがRaspberry Piの外部専用電源を使用したくない場合の選択肢として、5501 が挙げられます。これは、Pi 5のバレル型電源コネクタを介して3Aの電流を供給することができます。一般に、USBからUSBへの接続では、ほとんどの場合3A以上の電流を供給することはできません。また、3Aを超える電流が必要な場合は、可能な限りPCのUSBポート以外の方法で供給することが推奨されます。




オリジナル・ソース(English)