La inducción de una resistencia es un elemento muy importante a tener en cuenta al construir un circuito, especialmente si se trata de conmutación o circuitos de alta frecuencia. La construcción de la mayoría de las resistencias es muy similar a la de un inductor. Toman una longitud específica de alambre o película, determinada por el valor de resistencia que están tratando de lograr, y la envuelven alrededor de un núcleo hecho de cerámica, plástico, fibra de vidrio u otro material no conductor. Una resistencia no inductiva se enrolla en una dirección y luego nuevamente en la otra dirección, como se muestra a continuación. Esto cancelará los campos magnéticos generados por cada uno de los cables.

La mayoría de las resistencias se crean de la misma manera pero con diferentes materiales. Por ejemplo, las resistencias basadas en película utilizan película en lugar de cable, lo que ha demostrado ser más preciso. La composición de cerámica y carbono, que no debe confundirse con la película de carbono, es naturalmente no inductiva porque no tiene bobinados.
Se puede usar una resistencia no inductiva para reemplazar una resistencia inductiva, pero ese podría no ser un objetivo realista. Las resistencias inductivas son típicamente más baratas de construir y se hacen más comúnmente con potencias más altas.
Los circuitos de CC (corriente continua) no tienen que preocuparse por la inductancia de una resistencia ya que no hay ninguna fluctuación en la corriente para crear los campos magnéticos alterados.
Las resistencias que se han construido específicamente para que no sean inductivas se etiquetarán como tales en el filtro Características de nuestro sitio web.