Same Skyのエンコーダ AMT102-V:嵌合コネクタは?

Same Skyは、多岐にわたる分野や業界向けに製品を提供する総合サプライヤです。同社が取り扱うセンサ製品の1つに、直交エンコーダの AMT102-V があります。本製品の出力端子の嵌合コネクタがエンコーダキットに含まれているかどうか、また含まれていない場合、どのような接続方法があるかについて、いくつかお問い合わせをいただいています。

本キットには嵌合オプションは含まれていませんが、Same SkyとMolexの両社からいくつかの嵌合オプションが提供されています。CUI-3132-1FT および CUI-3131-6FT は、長さやシールド要件に応じて選択できる、Same Skyが直接供給している嵌合ケーブルアセンブリです。これらのいずれも適さない場合は、嵌合ハウジングとしてはMolexの 0050579405 で、同社の 0016020086 コンタクトを使用する方法があります。高価な圧着工具を使わずに自作ケーブルを作成するための圧着済みリードをお探しの方は、こちらをご覧ください。SL 36769 シリーズ 圧着済みリード




オリジナル・ソース(English)