Scheme-itで最もよく質問されるシンボルの1つがグランドシンボル、またはScheme-itで言うところのグランドポート(GND端子)です。まず画面左側のSchematic Symbolsをクリックしてください。

オプションとしてPorts(端子)がポップアップ表示されます。これらはアルファベット順です。Portsをクリックすると、画面の下にオプションがポップアップ表示されます。この画面には29のオプションがあります。使用するものを選択し、回路図にドラッグしてください。
Robert_Fay TechForum Lead
他にも人気のあるオプションがいくつかありますので、下図をご覧ください。
これはscheme-itで人気のある端子シンボルです。お客様の中には、これをエンドポイントと呼ぶ人もいます。また、テストポイントとして使われているのも見たことがあります。

この図では、エンドポイントはいくつかの場所で入力端子や出力端子として使用されていることがわかります。