SMP 커넥터에서 "풀 디텐트 (Full Detent)", "리미티드 디텐트 (Limited Detent)", "스무스 보어 (Smooth Bore)"란 무엇인가요?

SMP 커넥터 제품을 살펴보다 보면, R222723120과 같은 제품에서 “풀 디텐트”, “리미티트 디텐트”, 또는 “스무스 보어” 방식의 SMP 커넥터와 결합해야 한다는 설명을 볼 수 있습니다. 이들은 어떻게 다르며 어떤 역할을 할까요?

SMP 커넥터에서 디텐트의 목적은 결합 유지력을 높이고 SMP 커넥터가 서로 완전히 고정될 수 있도록 하기 위함입니다. 풀 디텐트 SMP 커넥터는 홈 (언더컷)이 있는 수 SMP 커넥터로, 이에 맞게 설계된 암 커넥터가 이 부분에 딱 끼워져 완전히 고정되어 가혹한 환경에서도 연결을 유지하는 데 도움이 됩니다. 그러나 커넥터 체결에 필요한 체결력을 대폭 증가시킨다는 문제점이 있습니다. 경우에 따라서는 이 점이 장점이 될 수 있지만 커넥터 결합 시 주의하지 않으면 기판을 손상시킬 위험이 증가합니다.

스무스 보어 커넥터는 이러한 홈이 없으며 마찰력만으로 고정됩니다. 체결력이 훨씬 작아서 잦은 결합/분리가 예상되거나, 대량 생산되며 설치 후 거의 움직이지 않는 장치에서 체결력을 최소화해야 하는 경우에 적합합니다. 다만 분명하게도 이 방식은 결합 유지력이 낮은 문제점이 있습니다.

리미티드 디텐트 커넥터는 위 두 구조의 절충형으로, 풀 디텐트 보다 홈이 확연히 얕아서 체결력은 낮지만 어느 정도의 추가적인 유지력을 제공합니다.



영문 원본: SMA Connectors - What Do “Full Detent”, “Limited Detent”, and “Smooth Bore” Mean?