SMAコネクタ製品を検討していると、R222723120のようなコネクタに遭遇することがあります。このコネクタには、「フルディテント」、「リミテッドディテント」、または「スムースボア」のSMAタイプに嵌合される必要があると記載されています。これらはそれぞれ、通常のSMAタイプとどう違うのでしょうか?また、どのような機能を果たすのでしょうか?
SMAコネクタのディテント(戻り止め)機構は、保持力を向上させ、SMA嵌合ペアに確実なロックを提供するためにあります。フルディテントSMAコネクタは、適切に設計されたメスがはめ込まれるアンダーカットがあるオスのSMAコネクタで、過酷な条件下でも接続を維持するための確実なロックを可能にします。これには、コネクタの嵌合力が大幅に増加するという欠点があり、場合によっては有益ですが、製品を嵌合する際に注意を払わないと基板を損傷するリスクが高くなります。
スムースボアコネクタにはこのアンダーカットがなく、摩擦のみで固定されます。このコネクタは嵌合力がはるかに低いため、嵌合/嵌合解除のサイクルが何度も予想される場合や、あまり動くことを想定していないデバイスで、大量生産のために嵌合力を最小限にしたい場合に適していますが、接続保持力が弱いという欠点があるのは明らかです。
リミテッドディテントコネクタは、この2つの折衷案であり、アンダーカットをより小さくすることで、フルディテントコネクタの嵌合力以下に抑えながら、ある程度の保持力を確保しています。