SparkFunのSimultaneous RFID Reader - M6E Nanoのjp1を切る必要がありますか?

neal

arduinoボードを外部電源で使用する場合、JP1をカットする必要がありますか?




Kristof_2649 DigiKey Employee

SparkfunのHookup Guideのこちらをご覧ください。

Sparkfunは以下を推奨 しています。

モジュール(SRTR:Simultaneous RFID Tag Reader)をフルパワーで動作させるには、外部電源が必要です。 詳細については、電源に関する注意事項を参照してください。

さらに、Sparkfunは以下のように続けています。

最適な電源
Arduinoに5Vのウォールマウント電源アダプタなどの外部電源がある場合、Arduinoの5VピンからSRTRに電源を供給するとうまくいきます。Arduinoの電源がUSBだけの場合、モジュールはフルリードパワー(最大電力消費時)でブラウンアウト(一時的電圧低下)となります。シールドは5Vピンから電力を得ているため、使用しているプラットフォームのオンボードレギュレータから電力を得ていることに注意することが重要です。RedBoard(SRTR)に9Vを供給し、5Vレギュレータから1Aを引き出すと、レギュレータは赤熱します。5V電源アダプタを使用して、レギュレータへの熱的負担を減らしてください。

USBシリアル変換ケーブルから電源供給を行わない場合、ジャンパ線を切断する必要があります。

デフォルトでは、JP1ジャンパ線は取り付けられており、USBシリアル変換ケーブルからSRTRに電力を供給するようになっています。LiPo(Lithium polymer battery:リチウムイオンポリマー)電池や他の外部電源で基板に電力を供給する場合は、このジャンパ線をカットしてください。こうすることで、USBシリアル変換ケーブルは通信専用に切り離されます。




オリジナル・ソース(English)