mes00
August 27, 2024, 12:52am
1
お世話になります。
件名にあります通り、[TCA9535PWR]のTargetAddressについてです。
添付させて頂いたPDFのP12では、TargetAddressが[S 1 1 1 0 1 A1 A0]
となっています。
一方、P20,P21の記述では、[0 1 0 0 A2 A1 A0 R/W]となっています。
[TCA9535PWR]につきまして、どちらのTagetAddressが正しいのでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
scps201e.pdf (3.4 MB)
1 Like
@mes00 様
お世話になります。
お問合せの件につきまして、データシートを確認したところ、P.11~P.13にFigure 7-1~7-3の図面が記載され、P.15~P.17にも同じ図番でFigure 7-1~7-3の異なる図面が記載されています。P.12ではTarget Addressが(S 1 1 1 0 1 A1 A0)となっていますが、この値はこのページでのみ記載されています。一方、P.14以降のページではTarget Addressが(S 0 1 0 0 A2 A1 A0)という記載が数ヶ所にあります。
以上より、P.11~P.13のページは恐らく誤植の可能性があり、Target AddressはP.14以降の(S 0 1 0 0 A2 A1 A0)が正しいと思われます。
メーカーに確認させていただきます。
よろしくお願いします。
mes00
August 28, 2024, 7:20am
3
お世話になります。
ご返答ありがとうございます。
誤植の可能性があるのですね…。
また、メーカ様へのお問い合わせの方、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
1 Like
mes00
September 3, 2024, 12:51am
4
お世話になります。
上記のMatsumura_9111様のコメントで、解決策マークが付いていますが、
お手数をおかけしますが、後程、メーカ様からのtarget adressに関するご回答の
フィードバック等はこちらに頂けますでしょうか?
よろしくお願いします。
mes00:
TCA9535PWR
@mes00 様
失礼いたしました。
TIの技術者に確認しますと、以下の回答がございました。
You are correct. It looks like that figure is using the wrong I2C address according to the datasheet.
I will put this in the CBL to get fixed.
データシートの誤植との事で、専門部署に報告し修正させていただきますとの回答でした。
メーカーサイトで確認いたしましたが、
まだ修正には至っていないようで少し時間がかかるようです。
御手数おかけいたしますが
何卒よろしくお願い申し上げます。
mes00
September 3, 2024, 5:37am
6
お世話になります。
ご返答ありがとうございます。
上記の件、承知しました。
データシートの誤植との回答頂き、幸いです。
メーカ様へお問い合わせ頂き、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
1 Like