この記事は、TDKのインダクタとコイルに施された一般的なパーツマーキングについて、お客様から寄せられた質問にお答えするものです。
TDK製品の一部にある方向識別マークは何のためにあるのですか?
インダクタには巻線の方向(極性)があり、その極性を外観から確認できるようにマーキングが施されています。
使用条件により、インダクタの極性はインダクタの特性に影響を与えます。
一部製品の表面に印刷されている、「4R7」や「100」などの文字は何を意味していますか?
マーキングはマイクロヘンリー(uH)単位で表したインダクタンスです。
最初の2桁は有効数字、3桁目は10の乗数を表します。「R」がある場合は、小数点を示します。数値はすべて有効数字です。
Ex:
4R7 = 4.7 (uH)
100 = 10 × 100 = 10 (uH)
101 = 10 × 101 = 100 (uH)
内容・写真はTDKのFAQより提供。