当社は数千もの DC ファン および AC ファンの選択肢をそろえております。
コネクタがすでに接続済みで販売されているのは、ほんの少しのDC ファンです。リストをご覧になるには ここをクリックしてください。
一般的に、ファンにはいくつかの異なるコネクタが使用されています。
WM2001-ND は、多くの Delta Electronics のファンに使用されています。
様々なメーカーの数種類のタイプに WM1720-ND が使用されています。
また、 XH シリーズ のように JST コネクタを使用したものもあります。
ワイヤリード付きの品番のファンで、お客様が使用したい形のコネクタがある場合、当社でコネクタを取り付けることができるかもしれません。できればファンの品番とコネクタの品番を記載のうえ、 custom.orders@digikey.com までメールでご連絡ください。