Digi-Keyのウェブサイトでは、 長方形コネクタ - ヘッダ、オスピン の下にカスタムのヘッダがあります。
これらを分類するには、「コネクタタイプ」のフィルタを使用します。 ヘッダ、ブレークアウェイ およびヘッダ、切断可能 オプションを強調表示します。

例えば:
ブレークアウェイオプション は、スナップ「分割」して電極数の少ないヘッダを作ることができます。
Digi-Keyでは、これらの電極数の少ない製品をご注文に応じてご用意しています。
S1011EC-40-ND は、メーカーの分割前の製品で、40電極です。これを購入して、お客様のご要望に応じて、より小さな電極数に分割することができます。
切断可能なオプション は、より少ない電極数に切断するために切断工具を必要とするため、ブレークアウェイスタイルとは少し異なります。Digi-Keyでは、ご注文に応じてこれらをより少ない電極数に切断しています。
SAM10514-ND は、メーカーは2列40電極のヘッダとして出荷します。これを購入して、お客様のご要望に応じてより少ない電極数に切断することができます。
表示されないオプションがある場合や、ヘッダが切断可能か分割(ブレークアウェイ)可能かについてご質問がある場合は、custom.orders@digikey.com のDigi-Keyカスタム部門までご連絡ください。